梯形图编辑器工具箱

使用梯形图编辑器
工具箱
可以向梯形图中添加程序元素。
默认情况下显示“
工具箱
”。如果已隐藏,请执行以下操作之一:
  • 从窗格栏中,选择 切换工具箱图标。
  • 在“
    视图
    ”菜单中,选择“
    工具箱
    ”。
梯形图编辑器工具箱
LD 工具箱
梯形图编辑器工具箱
项目
描述
callout1
将梯级添加到梯形图程序。
callout2
包含输入的元素名称,以便快速查找。
输入时,包含搜索文本的元素将显示在“
工具箱
”中。
callout3
将分支添加到梯形图程序。
callout4
将并联分支添加到现有分支。
callout_orange1
显示程序元素的类别。选择类别可对显示的程序元素进行筛选。
callout_orange2
显示所选类别的程序元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal