梯形图程序示例

以下示例展示了梯形图程序。

示例:OSR 功能块

以下示例程序展示了我们在连接至控制器时推荐您使用 OSR 功能块检测沿的方法。
示例:OSR 功能块
示例:OSR 功能块

示例:使用 SUB (-)、ABS 和 LT (<) 比较实型值

由于存在舍入差异,因此不建议使用 REAL 数据类型进行相等比较。两个值在
FactoryTalk Design Workbench
中可能显示为相等,但评估为 False。
例如,23.500001 与 23.499999 都将显示为 23.5,但在控制器上则不相等。
要比较实型值,请使用 SUB 指令找出差异并检查该差异是否小于设定的精度值。有关详细信息,请参见 LD 程序示例。
示例:使用 SUB (-)、ABS 和 LT (<) 比较实型值
示例:使用 SUB (-)、ABS 和 LT (<) 比较实型值
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal