模块指令

通过向以物理形式连接至可编程逻辑控制器的设备发送信号,使用模块指令从模块读取或向其写入数据。
模块指令
指令
描述
读取内存模块头信息。
从插件或扩展模块读取模块信息。
从类属插件或扩展模块读取模块信息。
从类属插件模块读取数据。
复位类属插件模块的硬件。
将数据写入到类属插件模块。
从特定微调电位中读取微调电位计数值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal