PLUGIN_RESET(复位插件)

PLUGIN_RESET 指令可复位所有插件类属模块硬件。硬件复位后,插件类属模块即可进行配置和操作。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
PLUGIN_RESET
PLUGIN_RESET
PLUGIN_RESET 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行插件复位。
  • FALSE:不执行复位操作。
SlotID
输入
UINT
插件插槽编号。
插槽 ID = 1、2、3、4、5(从最左侧的插槽开始,第一个插槽的 ID = 1)。
Sts
输出
UINT
PLUGIN_RESET 状态代码。
状态 (Sts) 代码︰
  • 0x00:未启用功能块(无操作)。
  • 0x01:插件操作成功。
  • 0x02:由于插槽 ID 无效,插件操作失败。
  • 0x03:由于插件类属模块无效,插件操作失败。
    2080-MOT-HSC 模块配置处于高速计数器指令模式。
  • 0x04:由于数据操作超出范围,插件操作失败。
  • 0x05:由于出现数据访问奇偶性错误,插件操作失败。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。

PLUGIN_RESET 示例

PLUGIN_RESET 功能块图示例
PLUGIN_RESET 功能块图示例
PLUGIN_RESET 梯形图示例
PLUGIN_RESET 梯形图示例
PLUGIN_RESET 结构化文本示例
PLUGIN_RESET 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal