PLUGIN_INFO(插件信息)

PLUGIN_INFO 指令可从类属插件或扩展模块读取模块信息。
如果类属插件或扩展模块不存在,则所有值恢复为零 (0)。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
PLUGIN_INFO
PLUGIN_INFO
PLUGIN_INFO 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 执行插件或扩展模块信息读取。
  • FALSE:指令块未执行。所有输出数据值重置为 0。
SlotID
输入
UINT
插件插槽编号:
  • 插槽 ID = 1、2、3、4、5。
  • (从左边的第一个插槽开始 = 1)。
扩展插槽编号:
  • 插槽 ID = 101、102、103、104。
  • (从左边的第一个插槽开始 = 101)。
ModID
输出
UINT
插件类属模块物理 ID。
  • 如果扩展模块不受支持,则 ModID = 0xFFF。
  • 如果插件或扩展模块不存在,则 ModID = 0x0000。
VendorID
输出
UINT
插件或扩展类属模块供应商 ID。
对于 Allen Bradley 产品,供应商 ID = 1。
如果插件或扩展模块不存在,则 VendorID = 0x0000。
ProductType
输出
UINT
插件或扩展类属模块产品类型。
如果插件或扩展模块不存在,则 ProductType = 0x0000。
ProductCode
输出
UINT
插件或扩展类属模块产品代码。
如果插件或扩展模块不存在,则 ProductCode = 0x0000。
ModRevision
输出
UINT
插件或扩展类属模块版本信息。
如果插件或扩展模块不存在,则 ModRevision = 0x0000。
ENO
输出
BOOL
启用“输出”。
仅适用于梯形图程序。梯形图会自动添加 ENO 输出。

PLUGIN_INFO 示例

PLUGIN_INFO 功能块图示例
PLUGIN_INFO 功能块图示例
PLUGIN_INFO 梯形图示例
PLUGIN_INFO 梯形图示例
PLUGIN_INFO 结构化文本示例
PLUGIN_INFO 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal