MM_INFO(内存模块信息)

MM_INFO 指令可读取内存模块头信息。如果内存模块不存在,则所有值均变为零 (0)。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
MM_INFO
MM_INFO
MM_INFO 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令块。
  • TRUE: 读取内存模块头信息。
  • FALSE:不执行读取操作,且输出内存模块信息无效。
MMInfo
输出
MMINFO
内存模块信息在 MMINFO 数据类型中定义。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

MM_INFO 示例

MM_INFO 功能块图示例
MM_INFO 功能块图示例
MM_INFO 梯形图示例
MM_INFO 梯形图示例
MM_INFO 结构化文本示例
MM_INFO 结构化文本示例
结果 - 使用 2080-MEMBAK-RTC 的控制器
结果 - 使用 2080-MEMBAK-RTC 的控制器
结果 - 使用 SD 卡的控制器
结果 - 使用 SD 卡的控制器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal