常用指令

常见指令包括以下用途的指令:
  • 监视和控制状态位。
  • 更改逻辑流。
常用指令
指令
描述
支持在连接线状态与布尔变量之间进行布尔运算。
支持在连接线状态与布尔变量的下降沿之间进行布尔运算。
支持对布尔变量进行布尔非运算后再与连接线状态进行布尔运算。
支持在连接线状态与布尔变量的上升沿之间进行布尔运算。
支持连接线布尔状态的布尔输出。
支持连接线布尔状态的布尔输出。
获得连接线布尔状态的布尔输出。
根据连接线状态的布尔非运算结果实现布尔输出。
根据连接线状态的布尔非运算结果实现布尔输出。
获得连接线布尔状态的布尔输出。
LBL 和 JMP 会跳过梯形图逻辑的某些部分。JMP 控制图表的执行,LBL 是 JMP 的目标。
返回是表示梯形图 (Ladder Diagram, LD) 程序的条件性结束的输出。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal