输出解锁 (OTU)

OTU 用于获得连接线布尔状态的布尔输出。
OTU
OTU
左侧连接的布尔状态置为“真”时,关联的变量将重置为“假”。输出变量将一直保持此值,直到 OTL 发出反向指令为止。左侧连接的状态将传播至右侧连接。右侧连接必须与右侧垂直电源导轨相连(除非您采用的是并联线圈,这种情况下仅上方的线圈必须与右侧垂直电源轨相连)。
关联的布尔变量必须为输出变量或用户定义的变量。
OTU 示例
OTU 示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal