插入返回元素 (RET)

返回是表示梯形图 (Ladder Diagram, LD) 程序的条件性结束的输出。不能将连接放置在返回元素的右侧。
  • 当左侧连接线的布尔状态为“真”时,梯形图结束,而不会执行位于梯形图的下几条线上的指令。
  • 当 LD 图为函数时,其名称与用于设置返回值(返回到调用图)的输出线圈关联。
返回示例
返回示例
插入返回 (RET)
  1. 在“
    工具箱
    ”中执行以下操作之一,以找到所需的返回元素:
    • 在“
      搜索
      ”中,输入
      RET
      。
    • 在“
      工具箱
      ”中,从类别列表中选择“
      通用
      ”,然后找到
      RET
      。
  2. 将该 RET 拖至有效位置。
    指示有效放置位置的绿点 指示有效的放置位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal