输出激励 (OTE)

OTE 支持连接线布尔状态的布尔输出。
OTE
LD - OTE
关联变量被赋以左侧连接的布尔状态。左侧连接的状态将传播至右侧连接。右侧连接必须与右侧垂直电源导轨相连(除非您采用的是并联线圈,这种情况下仅上方的线圈必须与右侧垂直电源轨相连)。
关联的布尔变量必须为输出变量或用户定义的变量。
OTE 示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal