反向输出激励 (OTO)

OTO 会根据连接线状态的布尔非运算结果实现布尔输出。
OTO
OTO
关联变量的值为左侧连接线状态的布尔非运算结果。左侧连接的状态将传播至右侧连接。右侧连接必须与右侧垂直电源导轨相连(除非您采用的是并联线圈,这种情况下仅上方的线圈必须与右侧垂直电源轨相连)。
关联的布尔变量必须为输出变量或用户定义的变量。
OTO 示例
OTO 示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal