单触发 (ONS)

ONS 支持在连接线状态与布尔变量的上升沿之间进行布尔运算。
ONS
ONS
在左侧连接线的状态为“真”,所关联变量的状态由“假”上升为“真”时,触点右侧的连接线的状态将设为“真”。该状态在所有其他情况下都将重置为“假”。
小贴士: 建议不要使用具有 ONS 或 XIF 的输出或变量。这些触点用于梯形图中的物理输入。要检测变量或输出的沿,建议使用 OSR 或 OSF 功能块,它们支持所有语言,并且可在您程序中的任何位置使用。
ONS 示例
ONS 示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal