单触发下降 (XIF)

XIF 支持在连接线状态与布尔变量的下降沿之间进行布尔运算。
XIF
XIF
左侧连接线的状态为 TRUE,所关联变量的状态由 TRUE 下降为 FALSE 时,XIF 右侧连接线的状态将设为 TRUE。该状态在所有其他情况下都将重置为“假”。
XIF 示例
XIF 示例
小贴士: 建议不要使用具有 ONS 或 XIF 的输出或变量。这些触点用于梯形图中的物理输入。要检测变量或输出的沿,建议使用 OSR 或 OSF 功能块,它们支持所有语言,并且可在您程序中的任何位置使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal