单触发下降输出 (OTF)

OTF 支持连接线布尔状态的布尔输出。
OTF
OTF
左侧连接的布尔状态从“真”下降为“假”时,关联的变量将置为“真”。输出变量在所有其他情况下都将重置为“假”。左侧连接的状态将传播至右侧连接。右侧连接必须与右侧垂直电源导轨相连(除非您采用的是并联线圈,这种情况下仅上方的线圈必须与右侧垂直电源轨相连)。
关联的布尔变量必须为输出变量或用户定义的变量。
OTF 示例
OTF 示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal