数据日志概览

数据日志记录控制器项目中定义的一组变量的数据值。根据程序配置,可在运行时将变量值记录到内存卡。
每天最多可将 50 个组文件夹写入数据日志。每个组文件夹最多可包含文件大小为 4 KB 到 8 KB 的 50 个文件。
在创建控制器名称相同但数据集或数据集变量不同的项目时,如果将日志文件上传到新项目,可能会导致新旧日志文件相混。为了避免出现此情况,请考虑执行以下操作:
  • 在创建项目前获取日志文件。
  • 在新的项目中,删除旧的日志文件,下载新的数据集和变量,然后获取日志文件。
  • 在“
    项目组织管理器
    ”中,为控制器创建一个唯一的名称,因为控制器名称可确定 SD 内存卡中的目标文件夹。
有关数据记录的详细信息,请参见 Micro820 可编程控制器用户手册(出版号 2080-UM005)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal