导入数据日志

使用“
数据日志
”配置页面可以从计算机上的 M8A 文件导入数据日志。导入的数据日志将覆盖控制器中的所有数据集(如果有)。
先决条件
  • 控制器处于脱机状态。
  • 有一个 M8A 文件用于存储数据日志。
要导入数据日志
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    数据日志
    ”。
  3. 在“
    数据日志
    ”配置页面上,选择“
    导入
    ”。
  4. 在“
    导入数据日志
    ”中,选择“
    浏览
    ”。
  5. 在“
    打开
    ”中,找到并选择要导入的 M8A 文件,然后选择“
    打开
    ”。
  6. 在“
    导入数据日志
    ”中,选择“
    导入
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal