管理数据日志

使用“
<controller-name>:”管理数据日志
”页面可执行以下操作:
  • 在检测到内存卡时,从内存卡中获取指定时间范围的数据日志。
  • 在控制器处于脱机状态时,从计算机中获取指定时间范围的数据日志。
  • 从内存卡中删除指定时间范围的数据日志。
  • 将数据日志以 XLSX 或 ZIP 文件的格式导出到您的计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal