“数据记录”配置页面

“
数据日志
”配置页面适用于以下控制器:
  • L20E
  • L50E
  • L70E
数据日志最多支持 10 个数据集,并且每个数据集最多支持 128 个变量。使用“
数据日志
”配置页面可以执行以下操作:
  • 将数据集添加到控制器配置。
  • 从控制器配置中删除数据集。
  • 将数据集导入 M8A 文件或从中导出数据集。
  • 打开变量选择器以将变量添加到数据集。
  • 在变量列表中上下移动数据集的变量。
数据日志配置设置
设置
描述
数据集列表
列出项目中的数据集。
数据集名称只读。选中或清除
DEST<x>
复选框可将数据集添加到项目或从中删除数据集。
导入
打开“
导入数据日志
”可从 M8A 文件导入数据集。“
导入
”在控制器处于脱机状态时可用。
导出
打开“
导出数据日志
”可将数据集导出到 M8A 文件。当满足下列条件时,“
导出
”可用:
  • 控制器处于脱机状态。
  • 已将一个或多个数据集添加到控制器。
数据日志详细信息
指定数据集的以下信息:
  • 名称
    :数据集名称。它是只读的。
  • 分隔符
    :数据集文件中用于分隔单元格的分隔符。
  • 描述
    :有关数据集的其他信息。
选择所选数据集旁边的 “设置”图标 将显示该对话框。
管理数据日志
打开“
<controller-name>: 管理数据日志
”页面可执行以下操作:
  • 从内存卡中获取指定时间范围的数据日志。
  • 从内存卡中删除指定时间范围的数据日志。
  • 将指定时间范围的数据日志文件从控制器导出到本地驱动器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal