导出数据日志

默认情况下,在导出数据日志时,数据日志中包含的所有数据集都将导出到 Downloads 文件夹,文件名为
<project-name>_<controller-name>_data_log.m8a
。如果存在同名文件,则会向导出的文件附加一个编号。
先决条件
  • 数据日志包含一个或多个数据集。
要导出数据日志
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    数据日志
    ”。
  3. 在“
    数据日志
    ”配置页面上,选择“
    导出
    ”。
  4. (可选)在“
    导出数据日志配置
    ”中,选择导出路径并根据需要输入文件名。
  5. 选择“保存”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal