将变量添加到数据集

数据日志包含数据集,用于记录添加到控制器项目中的一组定义的变量的数据值。使用“
数据日志
”配置页面将变量添加到数据集。
先决条件
  • 控制器处于脱机状态。
要将变量添加到数据集
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    数据日志
    ”。
  3. 在“
    数据日志
    ”配置页面上,选择添加的要向其添加变量的数据集。
  4. 双击“
    选择变量
    ”或选择 “浏览”按钮 以打开变量选择器。
  5. 在变量选择器中,选择变量,然后选择“
    选择
    ”。
    小贴士: 要更改数据集变量的顺序,请将变量的行标题拖动到目标位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal