添加数据集

数据集是数据日志的组成部分。数据日志记录控制器项目中定义的一组变量的数据值。
先决条件
  • 项目处于脱机状态。
要添加数据集
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    数据日志
    ”。
  3. 在“
    数据日志
    ”配置页面中,选中要添加的数据集旁边的复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal