添加数据集详细信息

数据集详细信息是数据集的可选配置。使用“
数据集详细信息
”对话框执行以下操作:
  • 更改在数据集文件中用于分隔单元格的字符。默认分隔符为逗号。
  • 将描述添加到数据集。最多可以输入 100 个字符。
先决条件
要添加数据集详细信息
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    数据日志
    ”。
  3. 在“
    数据日志
    ”配置页面中,从“
    数据日志
    ”列表中选择数据集旁边的 设置图标。
  4. 在“
    数据集详细信息
    ”中,选择分隔符并输入数据集描述。
  5. 选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal