变量选择器

变量选择器用于管理项目和程序变量。
默认情况下:
  • 若从程序的语言编辑器中打开变量选择器,将显示当前程序的局部变量。
  • 若从用户定义的函数或用户定义的功能块的语言编辑器中打开变量选择器,将显示项目中的全局变量。
  • 若从
    Micro800
    控制器配置页面打开变量选择器,将显示项目中的全局变量。
在变量选择器中:
  • 使用痕迹导航变量范围。
  • 在
    <controller-name>
    页面上,双击某个链接以查看该范围的变量。
    变量选择器 -
  • 选择控制器名称旁边的 ,以选择范围并查看该范围的变量。
    变量选择器 -“范围”列表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal