从控制器配置页面打开变量选择器

打开变量选择器可在不同范围的变量之间导航,并为以下
Micro800
配置添加变量:
  • Modbus 映射
  • MicroLogix 映射
  • DNP3 映射
  • 数据日志
  • 配方
默认情况下,从
Micro800
控制器配置页面打开变量选择器会显示项目中的全局变量。
要从控制器配置页面打开变量选择器
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器节点。
  2. 在控制器树中,选择以下选项之一:
    • Modbus 映射
    • MicroLogix 映射
    • DNP3 映射
    • 数据日志
    • 配方
  3. (可选)如果在步骤 2 中选择了“
    数据日志
    ”或“
    配方
    ”,请添加一个或多个数据集或配方。
  4. 在配置页面中,执行以下操作之一:
    • 在空行中,双击“
      选择变量
      ”。
    • 在空行中,选择 “浏览”按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal