分配新创建的变量

使用“
新建变量
”创建变量,然后将其分配给梯形图 (Ladder Diagram, LD)、功能块图 (Function Block Diagrams, FBD) 或结构化文本 (Structured Text, ST) 程序的程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 元素。
先决条件
分配新创建的变量
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,找到并双击 POU。
  2. 右键单击要向其分配变量的位置,然后选择“
    新建变量
    ”。
  3. 在“
    新建变量
    ”的“
    常规
    ”页面中,输入变量的名称并选择数据类型。
    小贴士: 在 FBD 程序中,如果输入引用、输出引用或变量未通过线路与指令相连,则变量的数据类型默认为 BOOL。如果输入引用、输出引用或变量通过线路与指令相连,则变量的数据类型默认为预期数据类型。
  4. (可选)根据需要输入其他变量参数。
  5. 选择“
    创建
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal