替换当前分配的变量

使用变量选择器,将当前分配给程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 元素的变量替换为其他变量。
先决条件
替换当前分配的变量
  1. 在语言编辑器中,右键单击变量,然后选择“
    选择变量
    ”。
  2. 在变量选择器中,执行以下操作之一:
    • 选择另一个变量,然后选择“
      选择
      ”。
    • 双击另一个变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal