搜索
FactoryTalk Design Workbench 帮助
配置变量选择器列
使用变量选择器可以执行以下操作:
按升序或降序顺序对列进行排序。
显示或隐藏列。
将列固定到右侧或左侧。
调整列的大小以适应其内容。
更改列顺序。
小贴士:
不得隐藏“
名称
”列,也不得更改其作为从左到右的第一列的位置。
变量选择器
更改列顺序
对变量选择器中的列进行排序
显示或隐藏列
固定或取消固定列
调整列宽度
重置列
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal