从语言编辑器中打开变量选择器

打开变量选择器可在不同范围的变量之间导航,并将变量分配给程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 元素。
默认情况下:
  • 若从程序的语言编辑器中打开变量选择器,将显示当前程序的局部变量。
  • 若从用户定义的函数或用户定义的功能块的语言编辑器中打开变量选择器,将显示项目中的全局变量。
先决条件
要从语言编辑器打开变量选择器
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,找到并双击 POU。
  2. 在语言编辑器中,执行以下操作之一:
    • 双击该变量,然后选择 “变量选择器”下拉列表。
    • 右键单击变量,然后选择“
      选择变量
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal