变量名称和别名

别名是可选参数,用于定义局部变量或全局变量的替代名称。使用语言编辑器,利用变量名称或别名引用现有变量。
当变量具有分配给它的别名时,变量名和别名都将显示在变量网格和变量选择器中。
在以下示例中:
  • 为变量
    _IO_EM_DO_00
    分配了别名
    Alias_test00
    。
  • 为变量
    _IO_EM_DO_01
    分配了别名
    Alias_test01
    。
别名示例
别名示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal