分配变量

使用变量选择器将现有变量分配给梯形图 (Ladder Diagram, LD) 或功能块图 (Function Block Diagrams, FBD) 程序的程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 元素。
先决条件
分配变量
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,找到并双击 POU。
  2. 执行以下操作之一,打开变量选择器:
    • 双击该变量,然后选择 “变量选择器”下拉列表。
    • 右键单击变量,然后选择“
      选择变量
      ”。
  3. 执行以下操作之一,选择要分配的变量:
    • 选择变量,然后选择“
      选择
      ”。
    • 双击变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal