Loading
《自动化前沿》第 81 期 | 专题报道

运用自动化大幅提高员工效率

订阅

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Electrician using tablet checking electric system for factory plant.
《自动化前沿》第81期
  • 专题报道
  • 管理视角
    • 人工智能
    • 人工智能
    • 智能制造
    • 智能制造
    • 罗克韦尔自动化
    • 罗克韦尔自动化
    • Real Pet Food
    • Real Pet Food
  • 新闻资讯
“单靠技术不足以应对未来工业生产的发展,用技术赋能员工才是成功的关键。为保持竞争优势,变革管理至关重要,直接影响人力与技术的合作方式。这一关系中,技术被视为推动力,而非替代者,能够实现更高的产出和更加可持续的业务成果。”
Scott Wooldridge - 罗克韦尔自动化亚太区 (APAC) 地区总裁

尽管技术不断推动着制造业的发展,但在缺乏监督的情况下,技术无法发挥其应有的作用。企业在追求更高效成果的过程中,始终不能忽视人力资源在生产过程中的重要性。在这个高度专业化的行业中,员工的技能、知识和积累的丰富经验都是不可或缺的。只有为员工提供先进的工具,制造商才能提高工作效率,保持竞争优势。

运用自动化缩小技能差距、提高效率

几十年来,经验丰富的工人凭借自己的实操技能、解决问题的能力以及对复杂制造细节的把握,为行业的成功做出了巨大贡献。尽管这种做法一直有效,但仅靠员工的专门技能可能会产生不利影响。随着经验丰富的工人退休,新一代工人接替他们的位置,许多行业在各地面临着专门技能和知识短缺的问题。这种快速的代际交替让制造商意识到,用技术武装员工、支持决策的重要性。在行业持续发展变化的背景下,整合先进技术能够大幅提高运营效率和工作效率。

最新的《智能制造现状》(SOSM) 报告调查了全球 17 个国家或地区的 1,500 多家制造商。报告指出,到 2024 年,95% 的制造商将在使用或评估智能制造技术。这份报告还指出,技术投资增长了 30%,这表明越来越多的企业正在寻求以不同的方式让技术融入现有的工作流程,在技术与员工之间实现完美平衡。不论是为了填补退休熟练工人留下的空白,还是为了让一线操作员能够更快获取信息以便作出决策,数字化都能是提升员工效率的有效手段,能够改善工作环境并实现更好的成果。

用智能制造技术赋能员工从设计到运营再到维护,企业可以利用一系列工具来提高生产效率。
 

设计

可见性是成功实施的关键所在。多名设计人员通常会同时推进同一个项目,但这会给进度跟踪带来挑战,导致大量时间和资源因重复工作而浪费,甚至阻碍项目推进。人机界面 (HMI) 软件协作工具提供了对项目的全面可见性,为设计人员提供及时信息,以应对这一难题。例如,支持云技术的 HMI 软件 FactoryTalk® Optix™ 能够快速测试、设计和部署应用程序。采用软件即服务 (SaaS) 形式的工作流之后,团队能够随时随协作,使项目在推进的过程中保持全程透明。

对于原始设备制造商 (OEM) 来说,这尤为实用。不论是与客户互动、加速应用程序构建、分享及交换创意和代码,还是排除故障,甚至是在集中存储库上运行评估,都可以充分运用这一工作流。代码模块可以轻松拖放,打造出一个方便访问、简单易用的平台。

最近推出的 Emulate3D™ 2024 (V17) 使制造商能够在构建项目之前,提前规划、设计和测试项目的各个方面。借助多模型超级伸缩能力,用户可以体验更强的伸缩功能,将较大型系统分割为多个部分逐一查看,从而获得更详细的见解。其中的性能分析工具帮助企业识别潜在瓶颈,确定改进空间,为企业节省大量时间和成本。Emulate3D 还配备了经过改进的新机器人、框架和物料处理设备,扩大了项目的范围和灵活性。

例如,中国的物流解决方案提供商永恒力 (Jungheinrich) 利用 Emulate3D 为其生产线创建了数字孪生。有了 Emulate3D 之后,该公司提高了设计的效率和准确度,同时降低了成本。这又得益于 Emulate3D 强大的仿真功能,该功能能够创建详尽的数字孪生,生动展现多种应用场景。

运营

在大多数生产工厂中,各个组件相互连接,一个故障会影响整个产品线。FactoryTalk® DataMosaix™ 中的异常检测算法能够帮助识别磨损的工具,使制造商能迅速更换,避免运营中断。 作为一款 SaaS 应用程序,该软件旨在从不同来源收集大量原始数据,将其情景化处理并汇总到一个平台,供运营管理团队用于各类应用程序。同时,借助 FactoryTalk® InnovationSuite 支持的边缘技术,企业获取的数据能够帮助他们更快作出更明智的决策。

Monitoring Industrial Processes from a Central Control Room. Concept Real-time monitoring, Centralized control, Industrial processes, Efficiency optimization, Production supervision

拥有合适的工具和技术固然重要,但同样需要对员工进行培训,确保他们能够高效地运用这些工具。

过去,操作员可能在整个职业生涯只需使用一款工具;然而,随着技术的进步,今天的操作员必须掌握多种技能,才能应对日新月异的运营技术环境。

为了支持操作员,企业需要确保针对新设备提供一致的技能提升和培训。

维护

为了成功实施技术和可持续生产线,企业需要投资维护解决方案。人工智能 (AI) 能为日常运营提供额外保护,为生产线创造价值,提前检测问题,避免意外停机。AI 还可用于识别潜在危险或中断,确保践行高安全性标准。例如,FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 提供对车间的状态监控,在设备性能出现下降时及时提醒维护团队。

今天的制造商能够充分利用人力与技术的双重优势。通过有效整合各个部分,工厂操作员能够最大限度地提升效率,交付更大、更优质的成果。同时,员工也会在更具支持性的工作环境中受益,从而促进制造业的持续创新与发展。

点击此处了解罗克韦尔自动化如何为您和您的员工提供助力。

以数字化设计,驱动智慧物流“永恒力”
以数字化设计,驱动智慧物流“永恒力”
案例分析
案例分析
以数字化设计,驱动智慧物流“永恒力”
Emulate3D™助力全球知名的物流行业解决方案供应商——永恒力打造物流产线的数字孪生,持续拓展在中国市场的新价值。
主题: Digital Thread Smart Manufacturing The Connected Enterprise FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk InnovationSuite Human Machine Interface
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
三管齐下提高员工能力水平
三管齐下提高员工能力水平
杂志
杂志
三管齐下提高员工能力水平
软件与控制业务地区负责人 Adrian Giecco 探讨了制造商如何通过技术提升员工技能,并吸引新一代人才加盟。
用新兴技术让员工拥有更多力量
用新兴技术让员工拥有更多力量
博客
博客
用新兴技术让员工拥有更多力量
探索制造商如何利用新兴技术为员工补足能力短板,提高他们的能力。
取得的成果
optimize-production-binge-background
取得的成果
我们将智能自动化系统交付给贵公司这样的制造商,来推动人类的进步。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 运用自动化大幅提高员工效率