永恒力叉车(上海)有限公司是德国汉堡永恒力集团的成员。自 1953 年以来,该品牌一直为工业领域的客户提供叉车搬运设备。它是工业车辆、仓储技术和内部物流领域的领导者。
在数字化转型时代,数据所能提供的附加价值已成为企业可利用的蓝海。以效率著称的物流设备行业由数据驱动,并通过新的智能物流模式和形式不断转型。
Jungheinrich Forklift (Shanghai) Co., Ltd. 是总部位于德国的 Jungheinrich 集团的一部分,自 1953 年以来一直为工业客户提供叉车搬运设备,是工业车辆、仓储和物流技术的领先供应商。为了不断进步,该团队在项目规划阶段注意到有改进的空间。
Jungheinrich Forklift Shanghai Co., Ltd. 技术经理 Shi Ruohong 表示:“过去,我们的许多计划解决方案实际上是‘纸上谈兵’,尽管会根据计划进行数据分析。只有当项目真正落地时,才能发现项目的优点和缺点,以及项目中的潜在瓶颈或可优化空间。”
该公司转向 Emulate3D™ 数字孪生软件 来克服这些挑战。
Emulate3D - 通过虚拟仿真突破瓶颈
Emulate3D 专注于高保真工业动画、仿真和控制,提供了全面的解决方案。该平台使 Jungheinrich 能够创建从设计到实施的整个项目生命周期的数字孪生体,弥合了虚拟和现实场景之间的差距。这一突破使团队能够检测潜在的瓶颈,优化项目计划,并准确预测控制系统序列。
Emulate3D 的数字设计方法可以大大提高设计的效率和准确性,同时缩短设计时间,帮助用户提高项目成功率、提高生产力并降低成本。
Emulate3D 的动态显示功能不仅用于项目实施,还用于为 CIIE 等活动创建令人印象深刻的 3D 动态案例演示视频,这是 Jungheinrich 在中国的重要展示。该软件的用户友好界面结合强大的仿真引擎,便于轻松建模和深入开发,满足团队对简单性和可扩展性的需求。
Shi 分享说,凭借 Emulate3D 软件强大的仿真能力和 3D 视觉表达,团队能够生动地展示项目每个点应用的完整设备,以及从存储到拣选再到搬运的各种应用场景的动态效果。
易用性和可扩展性
Jungheinrich 团队对数字孪生软件的另一个重要赞赏点是它既易于使用又具有可扩展性。
Emulate3D 的产品库包含行业中常用的主要自动化产品,模型的形状和动作特性与实际产品高度匹配。对于大多数项目,主要的建模工作可以通过直接拖放到界面中来完成。这样,即使是经验较少的团队成员也能快速掌握要点并完成工作,从而使任务变得更加轻松。
对于需求复杂且具备强大二次开发能力的高级用户,Emulate3D 提供了一个功能丰富的扩展工具箱,帮助开发人员通过深入开发实现各种所需的功能和效果。Shi 补充道,Emulate3D 结合了“易用性”和“强扩展性”两大特点,使得 Jungheinrich 团队能够根据不同开发人员的能力进行配置,有效提高团队在面对不同类型项目时的整体效率。
价值扩展和未来创新
Emulate3D 不仅使 Jungheinrich 团队能够应对当今的挑战,还帮助他们扩展了未来的创新能力。
Shi 透露,Jungheinrich 计划进一步利用 Emulate3D 进行虚拟调试,探索其强大的可视化功能。Shi 解释说,许多客户不再满足于传统的二维显示,而希望从 3D 视角全方位查看系统的运行情况。Jungheinrich 团队设想使用 Emulate3D 构建高度模拟的数字 SCADA,准确地代表现场操作。
除了项目设计和实施之外,Jungheinrich 还旨在通过开发基于 VR/AR 的技术支持解决方案,将 Emulate3D 的价值延伸到售后服务。这一举措将为最终客户的运营和维护人员提供实时远程支持,展示了 Jungheinrich 对物流行业持续创新的承诺。
Emulate3D 不仅解决了当前的挑战,还为 Jungheinrich 在不断发展的智能物流领域中开辟了无限可能和无限扩展的空间。该平台的创新应用理念有望塑造 Jungheinrich 及其客户的物流解决方案的未来。
发布时间 2024年4月10日