Loading
《自动化前沿》第 81 期 | 管理层视角

三管齐下提高员工能力水平

订阅

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Adrian Giecco filming for ROKStudios.
《自动化前沿》第81期
  • 专题报道
  • 管理视角
    • 人工智能
    • 人工智能
    • 智能制造
    • 智能制造
    • 罗克韦尔自动化
    • 罗克韦尔自动化
    • Real Pet Food
    • Real Pet Food
  • 新闻资讯

软件与控制业务地区负责人 Adrian Giecco 探讨了制造商如何通过技术提升员工技能,并吸引新一代人才加盟。

1. 员工能力提升包括哪些具体内容?

有一种说法:“未来的工厂只会有两名员工,一个人和一条狗。人负责给狗提供食物,而狗则负责确保那个人不去触碰设备。”

它的意思是,我们未来将迎来无人值守的全自动化制造。然而,现实情况远非如此。我们在自动化领域的许多努力,旨在让产业工人的工作更加轻松、安全和高效。技术在每个工人的产出方面有着放大效应,这一直是降低每单位生产成本的驱动力。然而,技术带来的益处远不止于此。技术不仅会影响工厂的运营,还左右着工业生产整个生命周期的所有活动,包括生产系统的设计、构建、运营和维护

同时,我们越来越期望技术能够迅速而持续地引入新一代员工,使他们的工作富有意义、付出能得到回报,让他们愿意留下来。要实现这个目标,需要将传统领域的专业知识与新技术相结合,以转变工作方式。

2. 罗克韦尔将如何赋能自身和客户未来的制造员工?

我想重点介绍三个方面:

Open All
Close All
1. 招聘 + 培训

首先,企业需要招聘所需的工人,同时提升现有员工的技能。公司应吸引适应性强且精通技术的工人,并对现有员工进行再培训,让他们能够跟上 AI 和协作式机器人等日新月异的技术发展。公司通过重塑岗位职能、关注持续学习,以弥补技能缺口,保持竞争优势。

2. 更新改造 + 投资

第二,通过整合自动化、机器人和 AI 等先进技术,使工人能够执行更具价值的任务。这个转变使员工能够将精力集中在战略决策和问题解决上,而不必分神处理手动或重复性的任务。技术的采用不仅提高了工作效率和满意度,还对整体业务成果产生深远影响。技术和现代数字工作流是吸引年轻人才进入制造和工业生产领域的关键因素。

3. 面向未来

最近,快速涌入的技术进步导致了“技术瘫痪”,许多企业感到不知所措,不确定该使用哪些技术。为了解决这个问题,首先需要打造战略路线图,根据企业的长期目标逐步推进技术的采用。例如推出试点项目,或与技术提供商合作实施数字化转型,尽可能地降低风险。这个方法让企业能够在瞬息万变的工业环境中保持竞争力和灵活性。

提升员工能力
Woman with orange helmet holding tablet and checking the machine.
取得的成果
提升员工能力

若每个人都拥有成功所需的工具,将会取得怎样的成果?

3. 在大幅提高员工生产能力和效率方面,GenAI 和数字孪生等新一代技术发挥了什么作用?

作用巨大!我们来看下几个实例。

 

生成式 AI

GenAI 是当下的热门技术。最近发布的《智能制造现状报告》指出,生成式 AI 是 2024 年的首要投资领域,投资回报率居于第二,仅次于云技术。值得一提的是,GenAI 在物理世界的应用尚不稳定,因此在控制回路中使用必须有人工监管。但 GenAI 在工业辅助领域表现出色,能够帮助和引导员工处理许多工业环境中复杂的设备和技术。

能够提升员工能力的新兴辅助功能包括:

Open All
Close All
1. 设计副驾驶

最近嵌入 FactoryTalk® Design Studio™ 的副驾驶将能够越来越熟练地协助用户回答操作方法问题,并能基于自然语言提示解释和生成 PLC/DCS 代码。这个方法非常实用,不仅能够帮助当下毕业生充分发挥所掌握的新技能,还能够弥补传统自动化编程语言的不足。

我们很快还会看到辅助功能或智能体能够直接从“上游”设计成果如 CAD 图纸或系统功能需求中,自动生成新的 PLC 和 HMI 工件。

归根结底,这将实现更快、更简化的端到端生产系统设计生命周期。

2. 运营副驾驶

这些辅助功能会根据提问,通过与实时和历史生产和工程数据“聊天”,提供对生产的洞察。我们已开始将这些功能嵌入我们的 DataOps 平台 FactoryTalk® DataMosaix™,未来可能还会直接嵌入 HMI 平台。

3. 维护副驾驶

这些情境感知的辅助功能可以协助进行预警分析和故障排除。要做到这一点,需要融合大语言模型 (LLM) 和检索增强生成 (RAG) 技术:由 LLM 解析预警的背景信息,再借助 RAG 让 LLM 能够访问制造商说明文档等外部最新知识库。

这个方法让维护辅助能够提供更准确、情境特定的支持,并提供逐步指导,有效提升员工处理复杂维护任务的效率。

数字孪生

生产系统的仿真模型为工人提供了更安全和多功能的培训环境。它类似飞行模拟器,让讲师能够为员工预加载及重现特殊场景,让员工在不干扰生产的情况下,学习可应对各类挑战性场景的技能。

例如,我们与英伟达合作,将英伟达 Omniverse Cloud 应用编程接口 (API) 与 Emulate3D™ 相整合,实现了用户数据的互操作性、实时协作和基于物理设备的可视化,用于设计、构建和操作生产系统的工业级数字孪生。

 

4. 您提到了人工智能,AI 如何做到只提高员工能力,而不是替代员工?

在过去大约 200 年里,每当有重大的工业技术突破,就会引发类似的问题:这项创新成果是否会替代员工?是否会导致失业率攀升?但历史一次又一次证明,创新的影响往往是积极的。

新工业技术能够提高工作效率、降低成本,从而促进需求增长和新市场的形成,也就是,创造新的就业机会。
Emulate3D 软件可将安装和调试时间缩短多达 50%
Emulate3D 软件可将安装和调试时间缩短多达 50%
案例分析
案例分析
Emulate3D 软件可将安装和调试时间缩短多达 50%
ECM Technologies 使用 Emulate3D™ 软件消除大型热处理工厂开发、测试和部署过程中的安装和调试难题。

我们不能否认有些工作会因此被彻底颠覆,甚至消失,但有证据证明,整体就业岗位是净增加的。

我们讨论过设计副驾驶如何能够基于制造过程的自然语言描述生成控制代码。换句话说,在这些工具的加持之下,控制工程师很快就能将工作效率提高 2 到 5 倍。这压缩了开发时间,让工程师有更多的时间专注于更高价值的活动。

例如,使用 AI 来简化及扩展行之有效的技术。以预测性维护为例 - 这一技术已存在了几十年,但在许多行业中并未得到广泛应用,原因在于缺乏领域专业知识以及配置与维护要求过于复杂。有了半监督学习后,维护团队就能够快速实施制造资产的异常检测和 MTTF 预测,并迅速扩展到所有资产中。

例如,在与一家知名金属和矿业品牌合作时,我们利用搭载 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 且基于 AI 的异常检测,提高了品牌的盈利能力,并有效防止了全班次停机。

从这个意义上说,AI 让那些因成本高昂或资源受限而难以大规模实施的高效生产实践得到普及。

在另一个实例中,我们使用机器学习 (ML) 来提高控制性能,让工程师能够更好地驾驭复杂多变、难以建模的过程。在这一过程中,控制工程师利用监督学习和强化学习来改进工作输出。这些基于 ML 的模型通常优于传统的“设后即忘”的专家模型,提高了整体设备效率 (OEE),并能够持续适应不断变化的环境。

Adrian Giecco
Adrian Giecco
亚太区软件与控制总监,Rockwell Automation
Adrian 领导着一个由100多名工程师和顾问组成的团队,遍布14个国家。他们共同将一套帮助制造商转型运营的技术推向市场。 Adrian 在工业控制与信息技术领域拥有15年以上的经验。在其职业生涯中,Adrian 管理过复杂的自动化项目、大型工程团队以及跨多个国家的创新技术组合。他还共同创办了一家IoT初创企业,帮助农民实现可持续发展。
联系:
主题: Digital Transformation Industrial Analytics Software Evolution FactoryTalk Design Studio FactoryTalk DataMosaix FactoryTalk Analytics GuardianAI Emulate3D Digital Twin
制造业 AI
ai-manufacturing
ROKStudios
制造业 AI

制造业人工智能 (AI) 并不是一个新概念,GenAI 才是横空出世的技术。我们的软件和控制负责人 Adrian Giecco 分享了它将给车间带来的影响。

观看视频
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 三管齐下提高员工能力水平