通过设备再制造提升工厂和机器维护
为了减少停机时间并提升工厂和机器维护,您需要一个值得信赖的服务合作伙伴,在您需要时能够为您提供高质量的维修服务。通过实施经过验证且一致的流程,您可以将 Allen-Bradley 和 Reliance Electric 设备恢复到其原始运行状态,确保其可靠运行。
为了减少停机时间并提升工厂和机器维护,您需要一个值得信赖的服务合作伙伴,在您需要时能够为您提供高质量的维修服务。通过实施经过验证且一致的流程,您可以将 Allen-Bradley 和 Reliance Electric 设备恢复到其原始运行状态,确保其可靠运行。
我们的10个全球ISO认证设备再制造工厂采用与原始制造过程相同的高质量零件、标准和规范。这意味着您可以将自动化设备恢复到如新或更佳状态,从而提升性能并延长产品寿命。 所有再制造设备均根据所选服务级别和地区,包含至少12个月保修。
您还将获得:
通过我们的优先服务,更换件将通过加急服务发送给您。
再制造是通过完善的 7 步流程,将使用过的设备或组件恢复到近似全新状态的过程。该过程包括更换或翻新失效部件,使其达到原始性能规范,通常还会进行升级以提升功能性。这种可持续的方法能够延长设备生命周期,减少废弃物,节约资源,同时保持质量和可靠性。
以下是我们延长您自动化设备寿命的步骤:
通过经过验证的 OEM 再制造服务,验证您的自动化资产并保护运营。灰色市场维修服务商可能会使用非 OEM 零件、不一致的流程和有限的测试,导致可靠性降低和意外停机。Rockwell Automation 再制造服务采用 OEM 规定的组件、严格测试和至少12个月保修,将 Allen-Bradley 设备恢复至近乎全新性能。了解如何保护您的已安装基础。
您是否想过,当产品进入我们的再制造中心时,它是什么样子,以及我们如何在返还给您之前对其进行修复和测试?凭借120多年制造Allen-Bradley产品的经验,我们是唯一获得OEM指定组件授权的服务供应商。
我们为 1500 多家制造商的 375000 种产品提供工业维修服务。通过单一来源维修服务商简化您的运营并实现高质量结果。
想通过一份简单的合同简化您的维修流程? 了解我们的 维修和库存服务协议如何帮助您主动管理维护、维修和运营(MRO)成本。
我们的 Repair+ 和 Inventory+ 服务协议可帮助您最大化资产寿命、管理备件,并降低维护成本。
其他人也查看了
基于您的活动