全球化正在推动对智能制造的高度关注。这些举措依赖现代技术,以提升您的工业运营的生产率和绩效。您准备好实现这一愿景了吗?
为何要实现现代化?
更佳性能、更高灵活性和更明智的决策
为控制系统升级的风险和费用提供合理性是一项挑战。传统系统各自为政,过时设备的运行成本高昂。然而,设备淘汰的威胁似乎并不如升级那样令人望而却步。如今,智能制造可能会让您重新思考这一点。
工业物联网战略中强调的现代技术,已经帮助具有前瞻性的制造商收获了智能制造的优势。为满足现代制造的需求,各公司正在寻求新技术,以优化流程并赋能员工实现更高的绩效和效率。
从哪里开始?
审查您的 Installed Base Evaluation,优先解决最大的淘汰风险
要了解您的淘汰风险,首先需对您的设备、备件和软件库存进行生命周期分析。对这些信息进行全面审查将有助于您优先安排现代化升级的需求和目标。与内部自行处理相比,我们可以帮助您将流程缩短数周甚至数月。您还可以在 MyRockwell.com 的 My Equipment 中查看您的 Installed Base Evaluation 数字视图。
制定现代化计划
确定您可以产生最大影响的领域
我们帮助您识别最关键的设备、最大的风险以及您的迁移选项。通过我们的合作伙伴,我们可以协助您实施符合您的应用需求、预算和长期目标的计划。对于全方位的 DCS 迁移,请利用 Maverick Technologies – Rockwell Automation 公司的 DCSNext 解决方案。该方案涵盖从规划到执行的全面分阶段方法,并提供持续支持。
相关工具和服务
执行您的现代化项目
以适合您的步调推进迁移
无论您选择一次性迁移还是分阶段迁移,我们都拥有相应的工具和经验为您提供指导。我们可以帮助您最大化自动化投资回报,无论是完整的定制解决方案、预配置的现代化升级包,还是自助工具。
我们训练有素、经验丰富的专业人员随时准备为您提供:
- 现代化升级规划服务
- 既有设备支持
- 迁移后控制架构的启动和调试
相关工具和服务
FLEX Ex I/O 到 1718 Ex I/O 或 1719 Ex I/O
通过现代本质安全型分布式输入/输出提高运营弹性和可靠性
从传统系统升级到新技术不仅仅是一次升级——这是朝着更高效、更具生产力和更安全的工业运营迈出的重要一步。从 FLEX Ex I/O 到 1718 Ex I/O 或 1719 Ex I/O 的现代化升级开始,保持竞争优势并满足智能制造的需求。
SLC 500 到 CompactLogix 5380 控制系统迁移
通过灵活选项简化您的迁移之旅
为了在不断变化的市场需求中保持竞争优势,您需要能够帮助降低维护既有设备风险并提升生产率的迁移解决方案。我们提供多种资源,助您从 SLC™ 迁移至 CompactLogix® 控制系统。无论您选择与值得信赖的合作伙伴合作,还是自行操作,我们都可为您提供全方位的现代化和迁移服务及工具,助力轻松完成整个过程。
将您的 PLC-5 Installed Base 移植到 ControlLogix
通过现代化升级和维修选项降低 PLC-5 停产带来的风险
随着 Allen‑Bradley® PLC-5® 控制系统的停产,Rockwell Automation 可以提供多种资源,帮助您升级可编程逻辑控制器(PLC),并为您制定主动生命周期计划提供多样选择。无论您选择与值得信赖的合作伙伴合作还是自行操作,我们都提供全面的现代化升级和移植服务及工具组合,以简化整个流程。
此外,如果您需要在准备移植之前维修您的 PLC-5 控制器、输入/输出模块或 PLC 网络启用设备, 请务必查看我们的 再制造服务。 作为 OEM,即使在停产后,我们依然是维修 PLC 控制器及相关部件的最佳且最值得信赖的来源。请联系您当地的 Allen-Bradley 授权分销商,获取 PLC-5 维修报价。
RSView32 到 FactoryTalk View SE
升级您的 HMI 以创造新的业务价值
想知道为什么您应该考虑人机界面 (HMI) 现代化吗?技术是一个不断变化的领域——它的发展速度如此之快,以至于很难跟上步伐。利用商业技术和产品投资的进步将帮助您充分利用移动性、虚拟化和其他新技术。但要做到这一点,您必须放弃旧的,拥抱新的。了解从 RSView®32 迁移到 FactoryTalk® View Site Edition (SE) 将如何帮助您为自身环境中的变化做好准备,并确保您朝着正确的方向发展。
中压现场现代化升级服务
以更低风险和更少中断升级关键中压系统
当老化的中压设备开始影响可靠性、性能或可支持性时,现代化升级可以成为比完全更换系统更经济实用的替代方案。我们通过经过验证的现场转换包,帮助您升级关键中压变频器和电机控制设备,从而提升可靠性、降低风险并最大限度减少生产中断。
无论您是要应对过时组件、提升可靠性还是改善可维护性,我们已设计好的转换包都能帮助您从现有资产中获得更多价值,同时避免新的资本支出。
了解如何通过以下可用的现代化升级解决方案,快速高效地实现工厂现代化:
- PowerFlex® 7000 Classic-to-ForGe™ 控制升级
- 中压 SMC™ 控制升级
- 中压 UPS 添加
- PowerFlex® 7000 HMI 现代化升级
- 起动器或变频器马力升级
- 中压预防性维护服务
其他人也查看了
基于您的活动