Loading

能源监视
Allen-Bradley

我们的能源监视产品可让您充分了解您使用了多少电能、主要负载是什么、用电高峰时段、用电成本以及所用电能的质量。
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
一张带有运动模糊效果的照片,展示了配备 Kinetix 伺服电机和分布式 IO 块的机器。
Allen-Bradley 徽标

能源使用现已成为战略变量,工程师可以实时测量、分析和优化,以释放更高的生产力并降低运营成本。我们的能源监视解决方案为您提供可见性,使您能够做出数据驱动的决策,从而减少浪费、提升电能质量,并在整个工厂范围内增加正常运行时间。这些系统专为恶劣的工业环境设计,可无缝集成到您的控制架构中,提供准确的洞察,帮助您打造更高效、更互联、更具弹性的运营。

主要特性

Open All
Close All
高精度测量与电能质量分析

我们的 PowerMonitor™ 设备可捕捉您可信赖的细致能源、需求和电能质量数据。这一层级的洞察力能够揭示隐藏的低效,并有助于保护敏感资产。

与 Logix 和 FactoryTalk® 的集成

无缝集成到 Logix控制器和FactoryTalk分析平台,消除数据孤岛,实现企业范围的可视化。这使您能够基于真实的运营智能做出更快、更好的决策。

适用于设施或企业部署的可扩展控制架构

无论是监控单条生产线还是全球业务,我们的能源监视生态系统都能随着您的需求进行扩展。从小规模起步,快速扩展,并在所有站点保持一致的可见性。

为可靠性打造的坚固工业硬件

我们的传感器和监视器专为严苛的工业环境而设计,即使在电噪声、温度波动和连续运行等条件下,也能提供可靠的性能,确保在最关键时刻提供准确的数据。

支持可持续发展和ESG目标

对消耗和需求周期的可见性增强,有助于您跟踪能源KPI,满足报告标准,并支持企业可持续发展目标,同时不会增加运营开销。

视频
用于智能机器的完整运动系统

在当今的竞争环境中,简化机器设计、系统灵活性和提高整体机器性能是关键优势。无论您是构建小型独立机器还是大型复杂系统,Allen-Bradley Kinetix 运动控制产品都能帮助您实现目标。

构建更智能、更具洞察力的电气基础设施

专为特定用途设计的硬件,可捕捉为更优决策提供支持的见解。

产品
电流互感器

电流互感器 (CT) 为每个能源监视系统提供精确的电流测量基础。我们的 CT 提供多种外形尺寸和精度等级,确保稳定、高保真的电流数据,支持负载研究、能源优化和电能质量分析。其耐用性和精确性使其成为改造和新建应用的理想选择。

电流互感器

产品
PowerMonitor™附件

这些附件(包括通信模块、安装硬件和接线套件)可扩展 PowerMonitor™ 设备的功能并简化安装过程。它们实现灵活部署,简化了与 MCC 和开关设备的无缝集成,并在您的能源监视方案不断发展时,支持持续维护和可扩展性。

PowerMonitor™ 附件

产品
PowerMonitors

PowerMonitor™ 电表是您能源战略的智能核心。它们提供实时的能源、需求和电能质量指标,这些指标对于根本原因分析、成本分配和预测性维护至关重要。其与 Logix 和 FactoryTalk 软件生态系统的原生集成,确保您的团队能够在运营的每个层级即时获取有意义的洞察。

PowerMonitor

扩展可见性。扩展能力。

互补的硬件和软件,提升您的能源策略。

  • 变频器 (VFD)
    变频器 (VFD)
    产品
    产品
    变频器 (VFD)
    了解变频器(VFD),其专为提升工业自动化应用中的电机控制、能效和性能而设计。
    了解更多
  • FactoryTalk Energy Manager 应用程序
    FactoryTalk Energy Manager 应用程序
    产品
    产品
    FactoryTalk Energy Manager 应用程序
    可扩展能源监测方法助力提升效率,识别能耗削减机会并加速数字化转型。
    了解更多
  • IntelliCENTER 电机控制中心软件
    IntelliCENTER 电机控制中心软件
    产品
    产品
    IntelliCENTER 电机控制中心软件
    工业电机控制中心软件可让您通过实时诊断查看 MCC 桶内部。延长正常运行时间,提高生产率和安全性。
    了解更多
  • 工业控制产品
    工业控制产品
    软件
    软件
    工业控制产品
    Rockwell Automation 的工业控制产品可改进您的企业绩效。在此了解更多信息。
    了解更多
  • 断路器与负载保护
    断路器与负载保护
    产品
    产品
    断路器与负载保护
    探索我们广泛的断路器、电机保护和电路保护设备系列,这些设备旨在帮助保护工业电气系统。
    了解更多
为什么要实施能源监视系统?

能源监视系统为您提供能源消耗位置和方式的实时可视化。凭借准确的负载曲线、需求趋势和电能质量数据,您可以识别低效环节,保护敏感设备,避免计划外停机,并进行有针对性的改进,从而降低运营成本。这些数据对于实现可持续发展目标和支持高能耗过程尤为关键。

PowerMonitor™ 设备如何与我现有的控制系统无缝集成?

PowerMonitor™ 设备旨在与 Logix 控制器、EtherNet/IP 网络和 FactoryTalk 软件平台实现无缝集成。此集成消除了对独立数据采集工具的需求,使能源数据能够直接流入您的团队已在使用的可视化、报告和控制环境。这将带来更快的诊断、统一的报告以及简化的工作流程。

我需要哪些硬件才能开始?

典型的能源监视设置包括用于精确测量的电流互感器、用于数据处理和通信的 PowerMonitor™ 设备,以及用于安装和网络集成的适当附件。根据您的应用,您还可以添加电能质量监视器或电压扰动传感器,例如 i‑Sense。

这些系统能否帮助解决电能质量问题?

Yes。PowerMonitor™ 可捕捉电压骤降、电压骤升、谐波和瞬态事件,这些事件通常会导致设备故障或批次丢失。通过将事件数据与机器行为相关联,您可以快速识别根本原因——无论是上游电网干扰还是内部负载条件——并采取纠正措施以保护您的资产。

这些解决方案是否可扩展以支持多站点运营?

绝对可以。我们的控制架构允许您从单条生产线或单台机器开始,扩展到全厂或全企业范围的部署。由于系统基于 EtherNet/IP 和 FactoryTalk 平台构建,您可以创建标准化模板、统一仪表板,并汇总所有设施的能源绩效,无论其规模大小。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
Energy Monitoring Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
1426 PowerMonitor 5000
我们的 Bulletin 1426 PowerMonitor™ 5000 是新一代高端电力质量计量产品。 PowerMonitor 5000 在核心电力和能源计量功能的基础上,将能源监测提升到了一个新的水平。
1408 PowerMonitor 1000
我们的 Bulletin 1408 PowerMonitor™ 1000 是一种紧凑型电力监视器,用于负载分析、成本分配或能源控制。
1420 PowerMonitor 500
我们的 Bulletin 1420 PowerMonitor™ 500 具有设备内置的 LCD 显示屏,体积小巧,可让您即时了解能源使用情况。作为一种经济实用的分支测量选项,我们的监视器可提供关键数据,帮助您做出过程决策、减少能源使用并提高公司的利润。
1411 电流互感器
我们的 Bulletin 1411 电流互感器 (CT) 是用于各种功率测量设备和应用的低压变压器,包括保护继电器、模拟设备、传感器和 PowerMonitor™ 产品。
1608 i-Sense® 电压监视器
我们的 Bulletin 1608 i-Sense® 电压监视器通过以太网或调制解调器连接将输入电源质量事件数据传输到 i-Grid® 服务器。
Group photo of PowerMonitor accessory kit with a single shorting block and four orange jumpers removed from block base in the foreground and one single 1 A fuse and three 10 A blocks with their matching fuses in the background
PowerMonitor Accessory Kit
我们的 1400 PowerMonitor™ 附件套件通过提供一个产品目录号下的所有强制性安装附件,简化了 PowerMonitor 单元(PowerMonitor 500、PowerMonitor 1000 或 PowerMonitor 5000)的安装。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 能源监测