Loading

通过能源管理实现可持续发展

剑指净零排放。我们可以帮助您达成目标。
FactoryTalk Energy Manager
  • FactoryTalk DataMosaix
  • 工业能源管理
  • 能源监测
  • 可持续性解决方案

随着全球能源成本的持续上涨,以及化石燃料枯竭、地缘政治动荡、全球供应链扰动等因素的推动下,制造商竭尽全力提高能效、降低开销并尽可能削减总运营成本。提高能源使用意识是任何战略性能源管理计划的基础。

水
空气
天然气
电力
蒸汽

使能源成为新焦点的助推因素

能源需求

数字化&电气化 

能源效率

能源成本

白色树叶图标

气候变化、净零排放承诺

白色刻度图标

法规

随着全球能源成本持续上涨,这有助于组织了解能源使用的位置、时间以及方式,从而确定节能工作的必要范围,并定义关键指标。

FactoryTalk Energy Manager

通过情境化分析了解并优化能源使用。监测、分析并优化能源绩效。

现推出 FactoryTalk® Energy Manager™,这是一款基于 IT/OT 融合平台的能源监测应用程序,能够从工厂、工艺段、生产线和机器层面基于底层流程的工厂能源模型提供能源和生产信息。制造商能够了解能源在工厂中的使用位置、时间以及方式,从而确定节能工作的必要范围并定义关键指标。

汇总并情境化能源数据

监测、分析并比较能源绩效

预制实时能源绩效仪表板

报告和通知管理


NPI FactoryTalk Energy Manager 示意图

根据能耗数据做出明智决策

基于工业 DataOps 平台构建

FactoryTalk Energy Manager 以 FactoryTalk® DataMosaix™ 为基础构建。FactoryTalk DataMosaix 能够在全企业实现多站点访问,确保受控制地获取获取相关情境化数据。它是一种工业 DataOps 解决方案,提供灵活、可扩展的工具,使领域专家和分析师可以更快地使用数据。

应用优势

优化生产

直观清晰的仪表板突出显示需要改进和优化的领域

减少消耗

对每条公用事业信息都进行趋势分析,帮助用户识别节能机会

实现目标

标准 IT/OT 平台有助于加速投资回报和数字化转型

能源管理可为企业揭示尚未开发的节能机会


提升各层级的可见性

提供站点、工艺段、生产线和机器报告

报告示例

  • 能源使用总量、消耗趋势
  • 按区段和能源类型划分的每日工厂能源使用详情、总值和平均值
  • 按周对比,可选择区段和时间
     
FactoryTalk Energy Manager 演示屏幕截图

仪表板示例

  • 水、空气、天然气、蒸汽、电力 (WAGES) 使用趋势
  • 消耗、强度和生产数据
  • 基于工厂模型的趋势(站点、工艺段、生产线、机器)
  • 自定义时间帧
FactoryTalk Energy Manager 仪表板屏幕截图

协作和支持

助力实现可持续发展目标的服务

评估和分析

  • 能源机会分析、商业案例
  • 能源管理基础设施和数据审查

计划

  • 能源管理要求和解决方案设计
  • 能源优化转型计划和预算
  • 能源管理计划结构化和计划管理

实施

  • 试点价值证明
  • 多站点扩展实施
  • 用户采用和变更管理
  • 托管服务和外包

为什么能源监测应用程序很重要

我们的战略基于环境、社会和公司治理 (ESG) 标准,始终专注于推动制造商实现三大成果:可持续发展的客户、可持续发展的企业以及可持续发展的社区。能源管理系统对于我们国家实现全面电气化和脱碳转型不可或缺。Factory Talk Energy Manager 工业解决方案将帮助客户连接不同源头的数据(能源、用水和生产数据),并提供相应功能帮助他们监测和分析消耗、需求、强度、成本和排放。这种系统能够对比不同资产,确保深入了解节约效果和基本负荷,并预测重要 KPI 指标。此外,客户可以将能源数据与生产数据联系起来,执行智能能源评估并建立数据或资产相关性,以识别效率低下或异常情况。

深入了解我们的可持续性优先事项


可扩展解决方案

利用创新成果提升全企业的运营洞察力

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们
内容推荐
Loading

水

企业需要数字化解决方案,采取实质性措施改善整条价值链中的清洁水基础设施,以解决日益严重的供水问题。创新类企业正在努力改善供水、减少浪费、提高质量和覆盖范围。了解哪些地方可以降低能耗或浪费,有助于节省成本,推动可持续发展。

空气

要减少压缩空气用量,需要在各个工业过程中优化压缩空气的产生、分配和利用,以提高效率并降低能耗。采取提高压缩空气系统整体效率的策略,可以节约大量能源,并大幅降低成本。

天然气

为了应对不断上升的能源成本,各行业正在采用一系列战略组合,包括实施节能技术。此外,能源成本与盈利能力息息相关,因此,高效能源管理变得更为重要。

电力

“市场状况和能源危机将 2022 年全球平均电力供应成本提高了近 30%”(资料来源:IEA)。鉴于导致能源成本上涨的所有因素,制造商必须监测并了解能源使用情况,以降低成本。

蒸汽

蒸汽仍然是众多工业和能源生产应用场合的重要能源。技术进步以及对温室气体减排的关注推动了蒸汽能源系统的创新,使其更加高效和环保。将蒸汽作为一种能源来监测,对实现可持续性目标非常重要。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk InnovationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Energy Manager 应用程序