Loading

PLC/PAC 控制器
Allen-Bradley

借助更智能、更高效的可编程控制器来优化生产率
Loading
  1. 概览
  2. 产品
Open All Close All
概览

可编程逻辑控制器 (PLC) 和可编程自动化控制器 (PAC) 等可编程控制器是用于实现机器和过程自动化的工业计算机。 它们可实时读取输入、执行 逻辑 和控制输出。下面,您将大致了解我们的 Allen-Bradley® 控制器系列产品,以及这些系统如何帮助制造商构建可扩展且互联的高性能 运营体系。

Allen Bradley 可编程控制器

从提高运营效率到实现切实的成本节约,Allen-Bradley 可编程控制器可以帮助您将工业自动化提升到新的高度。

借助我们以可扩展控制器和 I/O 为核心的智能控制解决方案,将您的运营转变为互联企业模式。通过利用高级技术和稳健的设计,我们的多领域控制器可以提高可靠性、可扩展性和灵活性,以适应不断变化的市场需求。请在此开始选择可编程逻辑控制器和可编程自动化控制器。

Allen-Bradley 徽标

打造可扩展的解决方案,实现卓越的生产率

通过可提高制造敏捷性和效率的整体解决方案来彻底改变您的运营。

核心网络图标

可扩展的控制系统

开发更智能的机器并更快地进入市场。选择适合您应用需求的控制器、I/O 和可视化。 

+

带齿轮图标的笔记本电脑

附件组合

借助其他支持控制系统的软件和硬件,轻松适应不断变化的行业需求

+

带向上箭头图标和语音气泡的人

支持

借助我们的全球解决方案和服务商生态来实现更大成就 

深入探索
Main Image

详细了解我们的控制器

CompactLogix 5380 智能机器控制系统
Micro800 控制系统助力智能制造
Micro800 控制器电子书
Micro800 控制器电子书封面
Micro800 控制器电子书
Logix 备份数字宣传册
Logix 备份数字宣传册封面
Logix 备份数字宣传册

什么是可编程逻辑控制器?

可编程逻辑控制器是一种工业计算机,旨在实现制造过程、机器和机器人系统的自动化。它使用可编程存储器来存储和执行指令,用于监视输入、处理逻辑和控制输出等任务。

PLC 控制器坚固耐用、稳定可靠,专为承受恶劣环境而设计,非常适合用于工业自动化场景。它们可使用梯形图 (LD)、结构化文本 (ST) 或功能块图 (FBD) 进行编程,从而灵活地控制复杂操作。PLC 广泛应用于制造、能源和食品加工等行业,有助于提高效率、减少人为失误并增强系统可靠性。

什么是可编程自动化控制器?

可编程自动化控制器是一种工业控制系统,作为 Integrated Architecture® 系统的一部分,可帮助满足从模拟到高速离散控制的全厂控制需求。这些控制器提供高可用性和恶劣环境适应能力,是运动控制、过程控制和数据采集等复杂工业自动化过程的理想选择。

与 PLC 控制系统类似,PAC 采用开放式通信标准,可与其他工业系统和网络无缝连接。它们支持多种编程语言,例如梯形图、结构化文本、功能块图和顺序功能图 (SFC),因此适用于复杂的自动化任务。

PLC/PAC  带来的优势

可编程逻辑/自动化控制器具有各种各样的优势。这些优势包括:

  • 可靠性和耐用性:PLC/PAC 可承受恶劣的工业环境,包括极端温度、振动和工业噪声。
  • 自动化和效率:PLC/PAC 控制器可自动执行重复性任务,提高生产速度,减少人为失误并改善整体过程效率。
  • 可扩展性: PLC/PAC 可以轻松重新编程或扩展,以适应新的工艺流程,因而能够适应不断变化的生产需求。
  • 实时监控和控制:PLC/PAC 控制器提供有关机器性能的即时数据,使操作员能够快速检测和解决问题。
  • 节约成本:PLC/PAC 可减少停机时间、改善过程控制并尽可能减少失误,从而助力降低运营与维护成本。
  • 能效:经过优化的机器控制有助于降低能耗、降低运营成本、减轻环境影响。
  • 与其他系统集成:PLC/PAC 可与 SCADA、MES、ERP 和 IoT 系统进行通信,实现无缝工业自动化和数据交换。

PLC/PAC 控制器的工作原理是什么?

可编程逻辑/自动化控制器通过持续执行一个操作周期来工作:输入扫描、处理、输出控制和通信。它们首先从传感器、开关或按钮等已连接的输入设备读取数据,以检测系统状况。然后,根据可编程逻辑,PLC/PAC 处理输入数据并确定必要的操作。接下来,PLC/PAC 会激活或调整电机、阀或报警等输出设备,以控制工业流程。该周期以毫秒为单位重复进行,实现机器和生产系统的实时自动化和精确控制。

各类控制器(CompactLogix® 控制器和 ControlLogix® 控制器)可在设备级和工厂级系统的高速应用中执行此扫描周期,从而支持复杂自动化、集成安全、运动控制和可扩展架构。对于小型独立机器,Micro800™ 控制器提供紧凑型选项,可为 OEM 设备和基本自动化系统提供灵活的 I/O、通信功能,并实现轻松编程体验。这些控制器系列使制造商能够在各种应用场景中应用相同的基本控制原则,无论是小型机器,还是全集成生产线。


使其成为可扩展的控制系统

借助集成自动化解决方案更快地实现智能制造目标。通过轻松集成我们的 I/O 模块、可视化、运动、网络安全和基础设施系列产品选项(包括 EtherNet/IP™、ControlNet® 和 DeviceNet® 网络),释放可扩展控制系统的力量。

I/O
I/O
产品
产品
I/O
从基于机架的选项到 On-Machine™ 选项,我们广泛的 Allen-Bradley 输入/输出 (I/O) 模块产品组合可以满足您的所有运营需求。
了解更多
人机界面
人机界面
产品
产品
人机界面
探索我们广泛的HMI解决方案,包括工业HMI面板、图形终端和操作员界面。立即浏览。
了解更多
运动控制系统
运动控制系统
产品
产品
运动控制系统
探索工业运动控制解决方案,包括伺服驱动器、伺服电机和执行器,实现精确、高性能的工业自动化。
了解更多
变频器 (VFD)
变频器 (VFD)
产品
产品
变频器 (VFD)
了解变频器(VFD),其专为提升工业自动化应用中的电机控制、能效和性能而设计。
了解更多
工业网络产品
工业网络产品
产品
产品
工业网络产品
了解Rockwell Automation的工业网络产品,这些产品可提供安全、可靠的工业网络、以太网连接和通信。
了解更多信息

使用通用应用环境简化设计

重新构想的设计在您的控制系统中对设备进行配置、编程和维护时具有便利性,并且都集中在一项软件中。

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000® 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

现在开始
FactoryTalk Design Workbench
图片展示了安装在笔记本电脑上的 FactoryTalk Design Workbench 软件界面,背景为开放办公环境
软件
FactoryTalk Design Workbench

借助我们这款专业自动化软件,革新你的微型控制系统设计体验。该软件融合了现代架构与高性能功能,还可实现多设备无缝集成。

现在开始
小型控制系统 Workbench
Main Image
软件
小型控制系统 Workbench

利用 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。

现在开始
RSLogix 500
Allen-Bradley 产品兼容性和下载中心
软件
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 软件对 MicroLogix™ 控制器编程时,可以节省项目开发时间并提高生产率。

现在开始

使用适当的资源和支持简化您的流程

DetailsDetails
技术文档中心

查找按产品系列分类的推荐技术规格、安装说明和手册。

 

浏览技术文档中心

握手

PartnerNetwork

我们的 PartnerNetwork™ 计划为客户提供了一个由工程专家和供应商组成的综合团队,他们是自动化和制造行业的领导者。

了解更多信息

向上箭头

LifecycleIQ

LifecycleIQ™ 服务可连接、保护、调动和扩展您的制造运营,从而增强性能、可靠性、安全性和持续创新性。

现在开始

Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

找到大量支持 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen-Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

 

检索 Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
知识库

浏览关于各种产品和技术的问题与解答数据库。

获取答案

学习PLC编程

无论您是初次接触可编程逻辑控制器,还是希望扩展自己的自动化专业知识,学习 PLC 编程对于设计、操作和排查工业控制系统都至关重要。从 PLC 编程基础知识到高级编程技巧,适当的培训可以帮助工程师、技术人员和维护专业人员培养所需的技能,以便开发可靠的自动化解决方案。

探索罗克韦尔自动化的 Learning+ 培训课程,学习如何对 PLC 系统进行编程,加强您对 PLC 编程基础知识的理解,并获得 Allen-Bradley 可编程控制器的实践经验。

可编程逻辑控制器入门
ControlLogix 5590、CompactLogix 5390、Micro870 和 Micro850 控制器拼图
可编程逻辑控制器入门

通过这门入门课程,为 PLC 编程打下坚实的基础。学习可编程逻辑控制器的基础知识,包括 PLC 组件、控制器功能、PLC 编程基础、梯形图逻辑以及故障排除技巧,以培养实用的自动化技能。

了解更多信息

可编程逻辑控制器常见问题解答

PLC 的作用是什么?

PLC 是一种工业计算机,旨在实现机器和制造过程的自动化。它持续 监视来自传感器和开关的 输入,执行编程逻辑 例程, 然后驱动输出以实时控制电机、阀、 报警和其他设备,以实现自动化。

PLC 与 PAC 之间有哪些区别?

PLC 传统上用于设备级控制和离散自动化,而 PAC 则提供更高级的功能。PAC 支持更大、更复杂的系统,具有增强的处理能力、更广泛的 网络覆盖, 以及在整个运营中更无缝地集成控制、 运动 和数据的能力。

可编程控制器的主要类型是什么?

可编程控制器 类型广泛, 既有用于简单机器的紧凑型入门级控制器,也有专为复杂且可扩展的系统设计的模块化高性能控制器。PAC 位于该谱系的高端,支持高级控制、 通信 和企业集成。

PLC 和 PAC 的常见应用领域有哪些?

PLC 和 PAC 在制造和工业环境中用于控制机器、 生产线 和工艺流程。常见应用领域包括包装、物料输送、运动控制、批量配料、过程 自动化以及与 HMI、 SCADA 和 MES 等系统的 集成。

PLC 系统包含哪些组件?

PLC 系统通常包括:运行控制编程的 CPU、连接到现场设备的输入/输出 (I/O) 模块以及能够与其他控制器、 网络 和系统进行数据交换的通信模块。这些组件共同构成了更可靠的实时工业自动化平台。

CompactLogix 的用途是什么?

CompactLogix 控制器适用于需要紧凑外形和高性能的中小型自动化应用项目。它们通常用于设备级控制、基于成套设备的 系统和 需要集成运动控制、  安全和联网(不需要复杂的大型控制系统)的独立生产线。

ControlLogix 的用途是什么?

ControlLogix 控制器专为大型复杂自动化系统而设计,此类系统涵盖多台机器,涉及多个 工艺流程 ,甚至可能覆盖整座工厂。它们用于需要高可用性、先进过程控制、广泛 I/O以及在覆盖全厂的多个企业系统间实现 无缝集成的应用。

CompactLogix 和 ControlLogix 之间有什么区别?

主要区别在于规模、 灵活性 和系统架构。CompactLogix 为设备级和小型系统提供了更节省空间、更经济实用的解决方案,而 ControlLogix 为大型的任务关键型自动化环境提供了更卓越的可扩展性、冗余 选项 和处理能力。

Micro800 的用途是什么?

Micro800 控制器用于控制中小型独立机器和简单的自动化系统,例如泵、传送带、包装设备和物料输送应用。它们可以使用 FactoryTalk® Design Workbench™ 和 Connected Components Workbench™ 软件等工具进行编程和配置,使工程师能够在简化的开发环境中开发控制逻辑、配置设备和管理自动化项目。

行业

作为专业的可编程逻辑/自动化控制器制造商,我们的专业知识与解决方案可以应对世界各地独特的工业自动化难题。

石油和天然气
Main Image
行业
石油和天然气

运用我们为您的整个供应链提供的自动化、控制和安全系统来保持盈利能力。

了解更多信息
水/污水处理
Main Image
行业
水/污水处理

可靠、灵活的集成控制系统能为您的水处理和分配系统降低项目成本和维护成本。 

了解更多信息
食品和饮料
Main Image
行业
食品和饮料

整合运营,提高性能,并为您的食品和饮料运营提供产品一致性。

了解更多信息
生命科学
Main Image
行业
生命科学

具有自动化和信息系统的未来生命科学设施。

了解更多信息

可编程控制器客户成功案例

了解我们如何帮助您这样的公司打破生产率瓶颈,实现更敏捷、更高效的运营。

Loading
Loading
Loading
Loading

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(6)
Programmable Controllers Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
ControlLogix 5590 (L9)
ControlLogix 5590控制器
基于数十年的创新,Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 控制器提供安全性、扩展内存、更快的扫描时间和高级通信。
An image of a typical layout of a Phase 1 Logix SIS system. The redundant chassis host redundant Safety Logix controllers, as well as redundant network communication modules.
Logix SIS:过程安全
Logix 安全仪表系统 (SIS) 是一种现代化的集成安全解决方案,提供 SIL2 和 SIL3 认证,以增强过程和混合安全性。
ControlLogix 5580 控制器
ControlLogix 5580 控制器系列使用 Studio 5000® 软件作为标准框架来优化生产率,缩短调试时间。
ControlLogix 机架内计算产品组合
罗克韦尔自动化的机架内计算产品组合通过增强工业环境中的处理能力和实时决策能力,提供了显著的价值。
Logix5573 和 Armor ControlLogix
ControlLogix 5570 控制器
我们的 ControlLogix® 5570 控制器有标准、安全、极端温度和机载型号,适用于过程、运动、离散和高可用性应用。
CompactLogix 5480 控制器(面向左侧) 5069 l46ermw
CompactLogix 5480控制器
CompactLogix™ 5480 控制器是实时控制器,Windows 10 IoT Enterprise 与 Logix 控制引擎并行运行。
Compact GuardLogix 5380 和 CompactLogix 5380 控制器的拼贴图。产品目录 5069-L3100ERMS3、5069-L3100ERMS2、5069-L340ERM 和 5069-L340ERP。
CompactLogix 5380 控制器
CompactLogix 5380 控制器系列提供更高的性能、更大的容量和更强的安全性,以实现更高的生产率和更智能的机器。
CompactLogix 5370 控制器
部分 CompactLogix™ 5370 控制器已停产,不再提供。请升级到我们更新的 CompactLogix™ 5380 控制器,以继续获得支持。
SmartGuard 控制器
SmartGuard™ 600 控制器,带安全功能 16 个安全等级输入、8 个安全等级输出、4 个脉冲测试源和一个可选的 EtherNet/IP™ 端口。
SLC 500控制器
部分 SLC 500 系列编号已停产,不再销售。建议客户迁移到我们更新的 CompactLogix™ 5380 控制平台。
过程控制器
使用 PlantPAx 就绪的 ControlLogix 和 CompactLogix 过程控制器加速您的数字化转型,同时通过我们的 Logix SIS 产品降低风险。
Allen-Bradley Micro870 控制器(产品目录号 2080-L70E-24QWB)的正视图,控制器左上角有一个弹出窗口,显示放大的产品目录号
Micro870 控制器
我们的 Bulletin 2080 Micro870® 可编程逻辑控制器专为需要灵活通信和更大 I/O 功能的大型独立机器控制应用而设计。
Allen-Bradley Micro850 控制器(产品目录号 2080-L50E-48QWB)的正视图,控制器左上角有一个弹出窗口,显示放大的产品目录号
Micro850 控制器
我们的 Micro850® 可编程逻辑控制器系统专为需要灵活通信和更大 I/O 功能的较大型独立机器控制应用而设计。
Micro820 2080-L20E 控制器(产品目录号 2080-L20E-20QBB)的正视图
Micro820 控制器
我们的 Micro820® 可编程逻辑控制器系统具有纳米级的占用空间,专为需要灵活通信和 I/O 功能的小型独立机器控制和远程自动化应用而设计。
Micro810 控制器
我们的 Bulletin 2080 Micro810® 可编程逻辑控制器系统作为具有大电流继电器输出的智能继电器运行,但具有微型 PLC 的编程功能。
Micro800 功能性插件模块
使用我们的 Bulletin 2080 Micro800™ 可编程逻辑控制器功能性插件模块和附件,您可以扩展嵌入式 I/O 的功能,而无需增加控制器的体积。
MicroLogix 1400控制器
我们的 Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLC 系统具有更高的 I/O 数量、更快的高速计数器、脉冲序列输出、增强的网络功能以及 LCD 面板背光灯。
SoftLogix 控制器
罗克韦尔自动化建议使用 ControlLogix 控制系统系列产品,该系列产品现在包括机架内计算模块的扩展产品线,以实现编程灵活性和多种通信选项。
MicroLogix 1200 控制器
我们的 Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200 控制器已停产,不再销售。建议客户迁移到我们的 Micro800 控制平台。
MicroLogix 1100 控制器
我们的 Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100 控制器已停产,不再销售。建议客户移植到我们的 Micro800™ 控制平台。
Micro830 控制器
罗克韦尔自动化宣布,Micro830® 2080-LC30 控制器将于 2023 年 12 月 31 日停产,不再销售。建议客户升级到我们的 Micro820® 2080-LC20 控制器或更新的 Micro850® 2080-L50E 控制器。
CompactLogix 1768 控制器
我们的 CompactLogix 1768-L4x 和 L4xS 控制器已停产,不再销售。 我们有资源帮助您迁移到我们的 CompactLogix 和 Compact GuardLogix 5380 控制系统。
CompactLogix 1769 控制器
我们的 CompactLogix™ 1769-L3x 控制器已停产,不再销售。为支持您完成过渡,我们建议您迁移到我们的 CompactLogix™ 5380 控制平台。
Micro800 控制器概述
CompactLogix 5390 Controllers
CompactLogix 5390 控制器
CompactLogix® 5390 控制器可为复杂应用提供更高性能,使客户能够通过经济高效的现代化架构运行更先进的自动化方案。
LogixEdge Controller
LogixEdge 控制器
LogixEdge™ 控制器将 Logix 控制与高性能边缘计算相结合,实现 IT/OT 融合,并支持高级工作流程和分析。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器