Loading

自动化水/污水处理系统

水处理及排放系统的自动化
自动化水/污水处理系统 hero image
水/污水处理
  • 淡水
  • 污水处理
  • 智能用水

降低您的项目和维护成本

可靠、灵活的控制解决方案,用于最大限度地提高生产率

全球水行业专家面临着以下重大挑战:

  • 更严格的水质标准和劳动力、运营及维护成本的上涨
  • 安全性的提高和严格的政府法规
  • 系统容量扩大,设备可靠性提高
  • 需要升级的老化的控制和排放系统

我们广泛投资于新产品和技术的开发,以提供一流的过程控制解决方案,帮助您最大限度地提高生产率,同时降低成本。从现场设备和电机控制到监控层再到业务集成系统,我们的水/污水解决方案能够:

  • 最大限度地提高生产率
  • 降低实施成本
  • 最大限度地降低生命周期成本
  • 满足法规合格性要求
  • 允许将来进行扩展
建立合作关系,帮助实现可持续性和合规性
Main Image
概览
建立合作关系,帮助实现可持续性和合规性

借助成熟的技术和水处理解决方案满足您的水/污水处理业务目标。

了解更多信息

水处理运营解决方案

淡水

访问数据对于管理您的运营至关重要。我们可提供必要的解决方案,帮助您安全地访问数据。这反过来让您能够通过提高生产过程的可见性来改善系统性能。

淡水
污水处理

我们的过程控制和电机控制解决方案为您的运营提供了必要的控制和安全级别。它们可帮助您控制能源使用情况,并管理您的资产来实现优化。

污水处理

集成控制以实现更好的应用管理

在全球范围内,我们的水务团队专注于开发解决方案,帮助您解决该行业中最艰巨的挑战。如今,您必须:

  • 应对加速供水和节约水资源的挑战
  • 降低过程差异并满足日益严苛的监管要求
  • 提高运营和能效
  • 将新技术融入到老化的基础设施之中
  • 为内部人员和外部利益相关方及有需要的客户提供安全的远程信息

要应对这些挑战,您需要一个集成控制系统。这必须是一个集成了过程控制、电机控制及信息的系统。

水行业概述
Main Image
宣传册
水行业概述

涵盖完整水循环过程的产品、技术和解决方案。

立即下载

我们如何帮助您的同类企业?

我们与许多合作伙伴一起为众多的水处理行业客户提供了数十年的服务。我们的解决方案可帮助确保合规性并降低成本。

清楚地了解供水过程
Main Image
案例研究
清楚地了解供水过程

Greater Wellington Regional Council 利用软件来帮助实现合规性、提升绩效并推广节约用水意识。

了解更多信息
EnWin Utilities 将主管道爆裂事件减少了 21%
Main Image
案例研究
EnWin Utilities 将主管道爆裂事件减少了 21%

EnWin Utilities 采用了突破性的解决方案来减轻整个供水系统的压力峰值。

了解更多信息
集成系统有助于改善运营
“我们以前的系统已经过时,需要升级,使我们可以更轻松地满足新西兰现行水处理法规的要求。不仅如此,我们还实施了旨在提高生产率和减少停机时间的集成系统,以此发掘出提高工厂运营效率的潜力。

- 汉密尔顿市议会自动化主管 Gary Pitcaithly

互联企业®改善水厂运营

您需要能够从您的工业或城市水处理资产中提取数据。IT 与 OT 的融合也是业内人士众口相传的话题。您有没有拥抱数据和新技术以改善运营的愿景? 我们的愿景是互联企业®。几十年来,我们一直围绕过程控制、电机控制、安全和信息技术的单一平台构筑我们的核心价值。该平台以标准的安全以太网作为主干网。只要能够将集成控制与安全通信结合起来,我们就一定能实现互联企业的愿景。它是一个您可以采用并根据自己的需求进行定制的框架。它可以成为您的互联企业,并有助于让您的水处理或公用事业运营:

  • 更具生产力
  • 更敏捷
  • 更可持续
The Connected Enterprise®
Main Image
能力
The Connected Enterprise®

The Connected Enterprise® 可融合工厂级和企业级网络,并安全地连接人员、过程和技术。

了解我们的能力

water-wastewater and system integrator blue shield

Work with a proven Water Wastewater Industry Leader

Rockwell Automation partners with Water Wastewater Industry Recognized System Integrators who are committed to your success. They are leaders in their markets, have demonstrated competencies in technologies and the application expertise needed to become an Industry Recognized System Integrator. These System Integrators have a track record of delivering water and waste water applications successfully.

In addition, you now have the ability to engage and prequalify an Industry Recognized System Integrator to participate in capital project bids and implement Rockwell Automation sector-specific product technologies to drive a better customer experience through more consistent planning and execution design in the field.

The Rockwell Automation PartnerNetwork™ has been integral to the success and strategy of our business for 100+ years because we know that no single company can deploy best-in-class solutions alone.

For more information and to find a Water Wastewater Industry Recognized System Integrator, see our partner locator. 

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 水/污水处理