Loading

数据中心

提升效率、韧性和可持续性
联系我们
3D渲染服务器机房或数据中心

更智能、更环保的设施

全球IoT和IIoT产生的数据量不断增加,这不仅推动了对更多数据中心的需求,也推动了对能够24×7以最高安全性和效率运行的设施的需求。这在任何地区都是一项重大挑战,但在偏远地区建设数据中心时尤其困难,因为虽然有充足的空间,却难以获得可靠的电力和劳动力。

作为全球最大的专注于工业自动化与数字化转型的公司,Rockwell Automation深知您所面临的复杂挑战。结合我们经过验证的PartnerNetwork™,我们能够为您提供全面的解决方案,帮助您打造一个不仅更高效、更具韧性、更可持续的数据中心设施,还能助您实现客户所要求的99.999%正常运行时间目标。

如果工业自动化不是事后考虑,而是您数据中心战略的基础,会怎样?
数据中心中使用笔记本电脑的女性
白皮书
如果工业自动化不是事后考虑,而是您数据中心战略的基础,会怎样?

随着数据中心演变为支撑人工智能、基于云和全球商业的关键任务基础设施,自动化必须从事后考虑转变为战略基础。Rockwell Automation与BW DesignGroup合作,提出了这一框架,帮助业主通过及早与系统集成商合作,并利用为未来打造的工业级自动化平台,释放可扩展、弹性和智能的运营能力。

立即下载
Colo 数据中心提供商面临的五大扩展挑战
Colo 数据中心提供商面临的五大扩展挑战
博客
博客
Colo 数据中心提供商面临的五大扩展挑战
了解Rockwell Automation如何帮助共址数据中心提供商应对关键挑战,并以敏捷性、安全性和速度实现规模扩展。
立即阅读

为您的关键任务基础设施交付解决方案

数据中心开销示意图
水滴

水资源管理

由于水和能源消耗在数据中心运营中本质上密切相关,节水和再利用对于可持续性和效率至关重要。收集并分析来自互联系统的数据,使组织能够评估当前和未来用水目标的进展,甚至实施创新措施以减少水和能源消耗。

警报

IT/OT 网络监控

通过融合 IT 和 OT数据,优化运营并满足客户的正常运行时间需求,全面掌控数据中心的物理和数字层面。这是一种需要数字化的卓越功能。Rockwell Automation能够连接您的 IT 和 OT,打破孤岛,将数据转化为可用于提升整个数据中心可见性的真实信息。

能量

热优化

安装耐用、寿命长的工业级控制设备,这些设备专为高容量环境设计,有助于您建立冷却策略,使其在较长时间内保持更高的一致性,并具备灵活适应外部温度波动的能力。

预测性维护

服务器室运营

基于云的分析和人工智能可以帮助您实现预测性维护,最大化正常运行时间和效率。自主移动机器人(AMR)能够理解并穿越其环境,无需直接监督即可自动完成各种任务,尤其适用于劳动力有限的偏远地区。

盾牌锁图标

OT 网络安全

Rockwell Automation了解OT环境,可以帮助您创建一个具有多因素身份验证和对策的整体安全区域。我们已与世界上一些大型组织实施了工业网络安全战略,并提供涵盖NIST网络安全框架类别(识别、保护、检测、响应和恢复)的专业知识和解决方案。

带闪电的齿轮

能源基础设施和指导

Rockwell Automation的智能一体化电源系统提供更简化的电力和过程包装、设备智能访问以及系统间集成。我们可以协助您监控和测量能耗,从而降低成本和设备损坏,并提升安全性。

带有齿轮的箭头

高级集成设施

释放Connected Enterprise®的力量——互联智能设备为流程打开新窗口,数据和分析赋能更好、更快的决策——安全地连接人员、流程与技术,提升您的关键基础设施的整体性能。

建筑

楼宇自动化

您的数字环境直接影响质量。通过监测和控制关键环境条件,您有助于确保质量和合规性。通过单一界面监测和控制所有连接的系统,可提升正常运行时间。我们经过验证的楼宇管理系统集成了过程控制与环境管理,提升生产力并改善质量。

Rockwell Automation在数据中心生命周期各个阶段的优势说明

为什么要与Rockwell Automation合作?

工业级解决方案与商用解决方案

Rockwell Automation为其服务的市场(包括数据中心)开发了 工业级解决方案 。为您的关键任务基础设施配备专为在高容量、重载和极端环境中长时间运行而设计的硬件,可以帮助您保持99.999%正常运行时间。工业级认证还要求我们的产品遵守严格的安全、排放和环境保护法规标准,这可以与您自身的生产力和可持续性目标保持一致。

全球分销网络

Rockwell Automation提供 全球合格授权分销商网络 ,这些分销商经过精心挑选,专门代表Rockwell Automation,并为其所在地区的Rockwell Automation客户提供支持。这些分销商在其设施或您的设施中储备了超过90%的Rockwell Automation产品,并经过严格培训,能够为您提供Rockwell Automation产品组合的本地安装和服务支持的第一线服务。

我们了解数据中心领域

拥有与本地库存和服务相匹配的分销网络

美国数据中心分布地图

加快上市时间

Rockwell Automation及我们的PartnerNetwork™拥有丰富的经验和专业知识,能够帮助您缩短新数据中心设施的建设周期或扩建现有设施的时间。我们还将与您合作,集成有助于让您的设施从第一天起就实现高效率和高弹性的系统与技术。联系我们,了解新产能解决方案。

可持续性

提高可持续性

通过监控、分析和人工智能优化水和电的使用。在高可见度行业中实现ESG目标。

机器人臂

优化运营

整合基于云的分析和人工智能,实现预测性维护。通过机器人增强劳动力,提高响应速度和一致性。

性能数据

增强弹性

通过单一管理平台为设备级别提供原生安全性。通过OT网络安全保护电力系统。

取得的成果

一家大型超大规模云服务商及互联网和数据服务全球领导者,正在为美国西北太平洋地区一座占地132506平方英尺的关键任务全新数据中心,寻求一套交钥匙楼宇管理系统(BMS)。

挑战

  • 为所有系统(从水处理和燃料到电气配电和HVAC单元)提供标准化、集成的BMS硬件和软件解决方案。

解决方案

  • FactoryTalk® View Site Edition、FactoryTalk® Historian 和 FactoryTalk® VantagePoint,可在多个地点满足多方利益相关者需求的同时,提供全面、准确、实时的运营视图
  • 冗余ControlLogix®控制器系统,具备快速的系统性能、高容量和优化的生产率
  • 与现有现场楼宇自动化系统(BAS)集成

结果

  • 标准化系统配置和组件
  • 冗余设计最大化了稳健备份并减少了单点故障
  • 内置在线测试功能,实现无需停机的预防性维护
  • 模块化架构支持分阶段扩展
  • 持续正常运行时间目标为99.9999%的可靠性
准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

我们提供行业专业知识,帮助您设计、实施和支持您的自动化投资。

联系我们

资源

网络安全产品和服务
网络安全产品和服务
能力
能力
网络安全产品和服务
罗克韦尔自动化提供一系列工业网络安全产品和服务,保护您的运营免受安全威胁。点击此处了解更多。
了解更多
可编程控制器
可编程控制器
硬件
硬件
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
了解更多
分布式控制系统 (PlantPax)
一个人正在查看许多带有数据和分析的屏幕的缩略图
能力
能力
分布式控制系统 (PlantPax)
在整个工厂生命周期中使用现代分布式控制系统解决行业挑战
了解更多
CUBIC 模块化系统机柜
CUBIC 模块化系统机柜
硬件
硬件
CUBIC 模块化系统机柜
借助模块化理念的力量,您可以灵活自由地使用 CUBIC 模块化系统组装任何类型的电机控制中心。
了解更多

其他人也查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 数据中心