Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

Colo 数据中心提供商面临的五大扩展挑战

从本地站点到校园规模:应对共址增长的复杂性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
数据中心围栏和服务器

在整个数据中心领域,扩展压力正在加剧,尤其是对于中小型共置(Colo)提供商。传统上,这些提供商运营着一到五个多租户站点,但现在他们被要求以前所未有的速度增长。随着对AI计算能力的需求不断上升以及私募股权公司的投资增加,即使是最小规模的运营商也被推动迅速开发大型园区。

这种快速转型带来了一系列独特的挑战。与由主要云服务商锁定规格的超大规模单租户同机房设施不同,多租户Colo提供商在一个更加动态和碎片化的环境中运营。这些设施不断适应客户流动、租户特定的设备需求,以及从未设计为以当今速度扩展的既有系统。

这种情况就像一栋公寓楼,每个单元都有不同的业主。您不会只有一个租户来决定基础设施,而是有数百个租户,每个都有不同的需求和期望。

随着这些小型企业从本地化设施发展到园区级运营,他们面临着日益复杂的挑战,尤其是在楼宇管理、基础设施标准化、网络安全和系统集成方面。风险极高。上市时间延迟、运营效率低下和安全漏洞都可能威胁到他们在这个快速发展的市场中的竞争能力。

本博客探讨了共置服务提供商在扩展过程中面临的五大关键挑战,以及Rockwell Automation如何通过灵活、面向未来的解决方案帮助他们应对这一加速增长的时期。

挑战1:楼宇自动化与管理系统

随着数据中心Colo提供商规模的扩大,他们最紧迫的基础设施挑战之一是集成其楼宇自动化系统(BAS)。许多公司依赖领先OEM的解决方案,但这些系统往往各自为政,限制了运营可见性和灵活性。

这种缺乏集成会导致数据碎片化、响应时间变慢,并且随着设施变得更加复杂,风险也随之增加。Colo提供商需要一种无需从头开始即可统一这些系统的方法。

这正是Rockwell Automation的明显优势所在。Rockwell Automation的方法不依赖于特定供应商,且具备可扩展性,意味着可以与客户现有的BAS、楼宇管理系统(BMS)和电力监控系统(EPMS)基础设施集成,无需“拆除和更换”。这既保留了现有的良好运行状态,又能在需要时扩展能力。Colo提供商无需仅仅因为需要更好的功能而更换其他供应商的系统。Rockwell Automation解决方案向下和向上兼容。这种灵活性有助于保护提供商的现有投资,同时为增长开辟道路。

通过避免对整个系统进行大修,Colo提供商能够保障其上市时间表,降低风险,帮助保护投资回报,并最大限度减少升级期间的停机时间。他们还保留了团队在当前平台上积累的机构知识,这缩短了学习曲线并加快了新能力的采用。

简而言之,Rockwell Automation通过实现楼宇与电气系统的智能集成控制,帮助Colo提供商实现运营的未来可持续性,而不会将其锁定在专有生态系统中。

挑战2:工业级与商用级组件

扩展数据中心运营不仅仅是增加更多服务器或空间,还涉及选择合适的基础设施组件。然而,许多Colo提供商仍然依赖商用级硬件来支持关键系统,如配电和环境控制。这些组件在耐用性和可靠性方面往往不足,可能会影响正常运行时间。而在数据中心领域,正常运行时间是不可妥协的。

服务器和IT设备通常每三到四年因技术更新而更换,但大部分电气和公用设施基础设施不应遵循相同的更新周期。实际上,电力分配、冷却控制和备用电源等系统的寿命应与设施本身的预期寿命相匹配。

这正是Rockwell Automation工业级组件的独特之处。Rockwell Automation硬件专为油和天然气、汽车和制造等恶劣、高要求环境而设计,具备寿命长、可靠性高和维护量小的特点。并且经过数十年在关键任务应用中的实际表现验证。

Rockwell Automation的工业级解决方案已在比任何数据中心都更为严苛的环境下运行数十年。因此,对于绝对不能停机的设施,应用同等水平的工业耐用性是明智之举。

通过采用工业级解决方案,Colo提供商能够降低长期维护成本,最小化故障风险,并使其基础设施生命周期与建筑物的生命周期保持一致,从而支持可扩展增长且不影响正常运行时间。

挑战3:网络安全与纵深防御策略

随着AI工作负载和基于云的服务的兴起,网络安全已成为Colo提供商的核心议题。客户将其最敏感的数据和专有模型托付给Colo,因此对网络弹性的期望比以往任何时候都高。一次安全漏洞不仅威胁基础设施,还会影响业务连续性、品牌声誉和客户信任,并波及财务SLA。

近期事件敲响了警钟。例如,2025年,德国一家托管全球金融机构的Colo设施发生了安全漏洞。漏洞并非出现在最新的AI技术中,而是在一个既有系统中。漏洞发生在同一设施,该设施托管着客户的AI堆栈,但只需一个边缘位置设备就导致运营中断6小时。

这一事件凸显了更广泛的问题。网络攻击并不总是针对最先进的系统,往往瞄准被忽视的支持性基础设施中的漏洞。这就是为什么纵深防御策略至关重要。Colo提供商必须超越防火墙和端点保护。他们需要在系统级别嵌入网络安全的工业级自动化与控制解决方案。

Rockwell Automation在关键基础设施领域拥有丰富经验,在这些领域,网络弹性是不可谈判的。我们的工业控制系统内置集成安全功能,支持零信任架构、安全远程访问和强化通信协议。

其价值不仅在于帮助防止违规,更在于帮助做出更明智的基础设施决策,从而在长期内降低风险。Colo提供商意识到,推迟升级其控制系统的决定实际上也是一种决定,并且会带来后果。

虽然法律责任可能不明确,但业务风险是真实存在的。一个漏洞就可能影响整个运营。这就是为什么网络安全不是孤立问题,而是更广泛弹性战略的一部分,涉及数据中心设计的每一层。

通过实施Rockwell Automation的工业级解决方案,Colo提供商能够采取更主动的措施来保护客户数据、保障运营正常运行时间,并构建既安全又可扩展的基础设施。

挑战4:数据可见性与单一视图监控

传统Colo是为众多客户建造的。如今的Colo则为单一租户客户建造。这意味着Colo仍需随着最终用户需求演变而发展,以保持作为高端的最终用户主机的相关性。

随着时间推移,这导致环境碎片化,监控和可见性成为主要挑战。这就像破碎的安全玻璃。每台设备,无论是开关设备、冷却还是配电,都有自己的登录页面或IP地址。它们都提供用户界面,但彼此之间没有任何联系。

这种碎片化使运营商难以看到全貌。他们不是使用统一的仪表板,而是要同时管理数十个独立系统。随着从公用事业空间到IT机架的IP可寻址设备数量增加,可见性变得更加复杂。

这就是为什么Colo提供商越来越倾向于寻找单一视图解决方案:一个界面将所有关键数据汇总到一个集中视图中。

Rockwell Automation通过"FactoryTalk® Optix™",提供了这样一个灵活、可扩展的软件平台,无论供应商或设备如何,都能收集和可视化整个设施基础设施的数据。无论是电力消耗、冷却性能还是系统状态,Optix都能为操作员提供实时、综合的运营洞察。

Rockwell Automation解决方案从最低层级(设备级标签)提取数据,并以可定制且易于理解的格式呈现。客户可选择将数据推送到云端、保留在本地,或与其他企业系统集成。

结果是运营效率提升、诊断更快,以及更明智的决策能力。Colo提供商不再孤立应对挑战,而是能够整体预测和管理问题,对其行动背后的数据充满信心。

对于规模较小但正在成长的Colo提供商而言,这种集中式监控是其竞争优势。

挑战5:上市时间

对于Colo提供商来说,快速扩展是必然选择。但即使项目时间表明确,部署步骤详尽,延误仍然常见。这些延误往往与内部准备无关,而是与复杂的外部因素网络有关。

在过去两年中,数据中心行业经历的颠覆性变化比过去二十年加起来还要多。全球供应链波动、技术路线图变化和标准不一致,使得按时上线变得比以往任何时候都更具挑战性。再加上模块化部署和非现场制造的日益增长趋势,这一挑战变成了无缝集成的挑战。

上市时间是所有这些因素汇聚或瓦解的关键。即使拥有完美的设计和详细的计划,如果组件延迟或模块集成不顺利,一切都会变慢。这正是Rockwell Automation合作伙伴生态系统成为变革力量的地方。

虽然Rockwell Automation不直接部署基础设施,但公司与广泛的分销商、系统集成商、EPC和顾问网络密切合作。这些生态系统合作伙伴是帮助Colo提供商从概念到投产的倍增器。

Rockwell Automation的生态系统合作伙伴对于帮助客户执行至关重要。他们带来本地知识、专业技能和现场支持,加速构建过程的每一步。

通过与Rockwell Automation及其部署合作伙伴协作,Colo提供商能够获得标准化解决方案、更快的组件可用性,以及在每个阶段减少摩擦的集成策略。这减少了高昂的延误成本,帮助新产能按时且在预算内上线。

在速度成为竞争优势的市场中,Rockwell Automation将工业级技术与值得信赖的生态系统合作伙伴相结合,为数据中心提供商带来高效扩展所需的竞争优势。

更智能地扩展,而不仅仅是更快

随着数据中心容量需求激增,中小型Colo提供商正面临着以往只有超大规模企业才有的扩展压力。但快速增长也带来了现实世界的复杂性,从整合既有基础设施到保护运营免受不断演变的网络威胁。要取得成功,这些提供商需要的不仅仅是硬件。他们需要可扩展、面向未来的解决方案,以及一个了解数据中心领域独特需求的合作伙伴。

Rockwell Automation正是这样的合作伙伴。凭借工业级技术、供应商无关的集成、单一视图软件平台和值得信赖的部署专家生态系统,我们正在帮助Colo提供商实现更智能的增长,同时不影响性能、安全性或正常运行时间。

让我们谈谈

如果您计划扩展您的Colo运营,让我们开始对话。联系Rockwell Automation专家,探讨如何帮助您应对当今的挑战,并为明天的需求做好准备。

数据中心
数据中心
数据中心
提升效率、韧性和可持续性
了解更多

发布时间 2025年7月23日

主题: Data Science & Industrial Analytics Cybersecurity FactoryTalk Optix
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left Colo 数据中心提供商面临的五大扩展挑战