EtherNet/IP 模式

控制器上有两种
EtherNet/IP™
模式可用。
  • 双 IP (默认)
  • 线性/DLR
控制器可连接至以下
EtherNet/IP™
网络级别:
  • 企业级网络
  • 设备级网络
连接至单独网络级别的好处是您可以将网络分段并隔离每个网络段上的通信活动。例如,控制器执行任务所需的通信限制在设备级网络范围。
网络分段以及所产生的通信隔离有助于增强应用项目的安全性。此外,连接至单独网络级别可帮助您以更有逻辑性的方式组织您应用项目中的网络。

企业级网络

端口 1 仅可连接至企业级网络。
重要提示:
当您在设置 IP 地址和子网掩码时,可以为端口建立 IP 地址范围。确保为控制器上每个端口建立的 IP 地址范围不会重叠。关于重叠 IP 地址范围的更多信息,请参见《重叠 IP 地址范围》。
当将端口 1 连接至企业级网络时,需要配置以下参数:
  • IP 地址 (必需)
  • 子网掩码,也称为网络掩码 (必需)
  • 网关地址 (可选)
  • 主机名称 (可选)
  • 域名 (可选)
  • 主 DNS 服务器地址 (当控制器发出 DNS 请求时必需。)
  • 次 DNS 服务器地址 (当控制器发出 DNS 请求时必需。)

设备级网络

当连接至设备级网络时,请记住以下几点:
  • 您无需将控制器连接至企业级网络,即可连接至设备级网络。
  • 您可将端口 1、端口 2 或端口 1 和 2 连接至设备级网络。
当将端口连接至设备级网络时,需要配置以下参数:
  • IP 地址 (必需)
  • 子网掩码,也称为网络掩码 (必需)
  • 网关地址 (可选)
  • 主机名称 (可选)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal