IP 地址范围重叠

重要提示:
IP 地址范围重叠仅适用于控制器在双 IP 模式下运行的情况 。
分配给以太网端口的 IP 地址和子网掩码值构成该端口的 IP 地址范围。子网掩码值用于建立 IP 地址的网络部分。
在一个范围中的任意一个 IP 地址也在其他 IP 地址范围中存在时,即发生 IP 地址范围重叠。当控制器使用双 IP 模式时,以太网端口之间的网络部分无法重叠。
以下示例介绍了 IP 地址范围重叠或不重叠的情况。
重要提示: 使用
ControlLogix®
5590 控制器时,控制器上的以太网端口本身标记为 1 和 2。在编程和通信软件中,端口描述为 A1 和 A2。
在这些示例中,端口配置的关键差异在于端口 1 的子网掩码/网络掩码值。在第一个示例中,值为 255.255.255.0。在第二个示例中,数值为 255.255.252.0。

示例 - 发生不重叠 IP 地址范围

下表说明了 IP 地址范围不重叠的端口 1 和 2 配置。
任何一个端口的地址范围内的 IP 地址都不存在于另一个端口的 IP 地址范围内。
端口编号
IP 地址
子网掩码/网络掩码
IP 地址范围 (从低到高)
1
192.168.1.5
255.255.255.0
192.168.1.1...192.168.1.254
2
192.168.2.1
255.255.255.0
192.168.2.1...192.168.2.254

示例 - 发生重叠的 IP 地址范围

下表说明了 IP 地址范围重叠的 1 和 2 端口配置。
端口 2 地址范围内的所有 IP 地址都在端口 1 IP 地址范围内。
端口编号
IP 地址
子网掩码/网络掩码
IP 地址范围 (从低到高)
1
192.168.1.5
255.255.252.0
192.168.0.1...192.168.3.254
2
192.168.2.1
255.255.255.0
192.168.2.1...192.168.2.254
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal