双 IP 模式

出厂时,
EtherNet/IP™
模式为双 IP 模式。
重要提示:
当前不支持并行冗余协议。
重要提示: 使用
ControlLogix®
5590 控制器时,控制器上的以太网端口本身标记为 1 和 2。在编程和通信软件中,端口描述为 A1 和 A2。
使用双 IP 模式可以将端口 1 和 2 分别连接至单独的网络。在此模式下,端口 1 可连接至企业级网络或设备级网络。端口 2 仅可连接至设备级网络。
在此模式下,每个端口需要具备自己的网络配置。
当在双 IP 模式下配置以太网端口时,必须避免重叠 IP 地址范围。关于更多信息,请参见《重叠 IP 地址范围》。
下图展示了使用双 IP 模式时连接至企业级网络和设备级网络的控制器。
双 IP 模式下的控制器与企业级和设备级网络连接
下图显示了使用双 IP 模式的系统示例。
下图展示了使用双 IP 模式时连接至单独的设备级网络 (包括 DLR 网络) 的控制器。
重要提示:
如果控制器正在使用双 IP 模式,则仅可通过 1783 以太网分接头或支持 DLR 的
Stratix®
开关连接至 DLR 网络拓扑结构,在这种情况下使用的是端口 A2。
双 IP 模式下的控制器仅与设备级网络连接
下图显示了采用双 IP 模式且具有两个设备级连接的控制器。

双 IP 模式下的控制器功能注意事项

在使用双 IP 模式时,请记住以下控制器功能:
  • 控制器不支持以下功能:
    • 两个独立网络之间的 TCP 路由或切换。
    • 两个单独网络之间 I/O 连接的
      CIP™
      桥接 (包括生产/消费)。
  • 控制器支持以下功能:
    • 两个单独网络之间非 I/O 连接的
      CIP™
      桥接 (例如 HMI、消息发送或套接字)。
    • 两个独立网络之间Unconnected的
      CIP™
      消息的
      CIP™
      桥接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal