双 IP 模式下的套接字对象

当控制器以双 IP 模式工作并使用套接字对象时,可使用 Socket_Create 服务类型的 IP 地址。默认情况下,此 IP 地址为 INADDR_ANY。
记住以下几点:
  • 如果使用 INADDR_ANY,则以套接字对象实例启动的 IP 通信遵循与 DNS Requests 中介绍的 DNS 请求路由规则相同的路由规则。
  • 如果使用端口 1 的 IP 地址而不是 INADDR_ANY,则 IP 数据包只能到达端口 1 子网或通过其默认网关。
  • 如果使用端口 2 的 IP 地址而不是 INADDR_ANY,则 IP 数据包只能到达端口 2 子网或通过其默认网关。
  • 如果使用的 IP 地址与端口 A1 不同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal