以太网端口消息指令

可以从企业端口或设备级端口发送消息 (MSG) 指令。MSG 指令配置之间的唯一区别是路径。
在以双 IP 模式运行的控制器上配置 MSG 指令时,使用以下路径:
  • 企业端口(端口 1) - 3
  • 设备级端口(端口 2) - 4
如果控制器在线性/DLR 模式下运行,则路径为 2。
关于如何使用 MSG 指令的更多信息,请参见 Logix 5000 Controllers General Instructions Reference Manual (Logix 5000 控制器基本指令参考手册,出版号:1756-RM003)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal