DNS 请求

要对模块地址进行限定,可使用 DNS 寻址功能为模块指定主机名称,其中也包括指定域名和 DNS 服务器。DNS 寻址使得在不同域下配置相似的网络结构和 IP 地址序列成为可能。
仅当您要通过主机名称查找模块 (例如,在 MSG 指令中描述路径) 时,才有必要使用 DNS 寻址。
如需了解 DNS 寻址的更多信息,请参见:
DNS 请求可以从端口 1 或端口 2 生成。
重要提示: 使用
ControlLogix®
5590 控制器时,控制器上的以太网端口本身标记为 1 和 2。在编程和通信软件中,端口描述为 A1 和 A2。

从端口 1 生成的 DNS 请求

当端口 1 生成 DNS 请求时,适用以下情况:
  • 如果 DNS 服务器地址在端口 1 的本地子网中,则 DNS 请求通过端口 1 离开。
  • 如果启用端口 2 且 DNS 服务器地址在端口 2 的本地子网中,则 DNS 请求通过端口 2 离开。
  • 如果 DNS 服务器地址在所有本地子网之外,则 DNS 请求通过端口 1 离开朝向端口 1 默认网关。

从端口 2 生成的 DNS 请求

当端口 2 生成 DNS 请求时,适用以下情况:
  • 如果启用端口 1 且 DNS 服务器地址在端口 1 的本地子网中,则 DNS 请求通过端口 1 离开。
  • 如果 DNS 服务器地址在端口 2 的本地子网中,则 DNS 请求通过端口 2 离开。
  • 如果启用端口 1 且 DNS 服务器地址在所有本地子网之外,则 DNS 请求通过端口 1 离开朝向端口 1 默认网关。
  • 如果端口 1 被禁用且 DNS 服务器地址在所有本地子网之外,则 DNS 请求通过端口 2 离开朝向端口 2 默认网关。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal