线性/DLR 模式

当控制器以线性/DLR 模式运行时,仅能通过单一网络配置连接至一个网络。两个物理端口使控制器能够连接到线性或设备级环网 (DLR) 网络拓扑结构。
默认情况下,EtherNet/IP 模式自动设置为双 IP 模式。必须更改 EtherNet/IP 模式以使用线性/DLR 模式。关于如何将控制器更改为线性/DLR 模式的更多信息,请参阅以下内容:
控制器在 DLR 网络中处于线性/DLR 模式
下图显示了 DLR 系统中控制器的示例。
线性网络中处于线性/DLR 模式
下图显示了线性网络中控制器的示例。
控制器在星型网络中处于线性/DLR 模式
下图显示了星型系统中控制器的示例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal