安全网络号手动分配

如果您在设计网络时将 SNN 放在您的网络图中,则手动分配非常有用。从网络图中读取 SNN 要比从多个项目中复制粘贴简单得多。
在下列情况下,需要手动分配 SNN:
  • 已建立 SNN 的
    CIP Safety™
    子网上有一个或多个控制器端口。
  • 将安全项目复制到同一可路由
    CIP™
    安全系统内安装的其他硬件。
重要提示:
如果自动或手动分配 SNN,确保系统扩展不会导致 SNN 与唯一节点参考组合重复。
如果项目包含重复的 SNN 和唯一节点参考组合,则会出现警告。您仍然可以验证项目,但罗克韦尔自动化建议您解决重复组合的问题。
但是,在可路由安全网络上可以存在具有相同 SNN 和节点地址但不在项目中的安全设备。在这种情况下,这些安全设备对于 Logix Designer 应用程序而言是未知设备,您不会看到警告。
如果两个不同设备具有相同节点参考,则安全系统无法检测到由一个设备接收用于另一个设备的数据包。
如果存在重复的唯一节点参考,作为系统用户,您有责任证明不会导致不安全情况。
按照以下步骤将控制器 SNN 更改为手动分配。
  1. 在 Online 工具栏上,单击 Controller Properties 图标。
  2. 在 Controller Properties 对话框中,单击 Safety 选项卡。
  3. 在 Safety 选项卡上,单击您要更改的端口安全网络号右侧的省略号按钮。
    下图显示了 Logix Designer 中 GuardLogix 5580 Properties 对话框上单击 SNN 省略号按钮的位置。
    下图显示了 Logix Designer 中 ControlLogix 5590 Properties 对话框上单击 SNN 省略号按钮的位置。
  4. 在 Safety Network Number 对话框中,选择 Manual。
  5. 输入 SNN,取值范围为 1…9999(十进制)并单击 OK。
    下图显示了如何将 SNN 配置为手动格式的操作位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal