设置安全级别

安全级别表明了安全应用的意图。安全级别指示项目是安全级别 SIL 2/PLd 还是 SIL 3/PLe。
  • 应用所需的安全级别基于必须进行的必要风险评估。
  • 达到的安全级别取决于是否符合安全完整性等级 (SIL) 和性能等级 (PL) 要求以及安全应用要求。
您必须指定安全级别:
  • 默认设置为 SIL 2/PLd。
  • 当安全应用处于解锁状态且不存在安全签名时,您只能脱机修改设置。
  • 对于 SIL 3/PLe,必须将 1756-L8SP 安全协处理器安装在主控制器的右侧。如果选择 SIL 3/PLe,安全协处理器显示在控制器项目管理器 I/O 树中。如果将值更改回 SIL 2/PLd,则安全协处理器将从 I/O 树中消失。
  • 对于 SIL 3/PLe,必须在主控制器右侧安装一台 1756-L9SP 安全协处理器控制器。如选择 SIL 3/PLe,则 Controller Organizer I/O 树中会出现一个安全协处理器。如果将值更改回 SIL 2/PLd,则安全协处理器将从 I/O 树中消失。
  • SIL 2
    Compact GuardLogix®
    5380 控制器需要一个 SIL 2 等级的产品目录号。
  • SIL 3
    Compact GuardLogix®
    5380 控制器需要一个 SIL 3 等级的产品目录号。
请执行以下任务以设置安全级别。
  1. 在 Online 工具栏上,单击 Controller Properties 图标。
  2. 在 Controller Properties 对话框中,单击 Safety 选项卡。
  3. 在 Safety 选项卡上,选择 Safety Level。
  4. 单击 Apply,然后再单击 OK。
    下图显示了在 Logix Designer 中为 GuardLogix 5580 控制器设置安全级别的位置。
    下图显示了如何设置 Studio 5000 Logix Designer 项目中的安全级别。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal